This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:LM25180NGUR schamic 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967375/lm25180-lm25180ngur-schamtic-issue

器件型号:LM25180
主题中讨论的其他器件:LM5017LM25184

尊敬的先生

请确认电路、

此电路无电压输出

电路中的同一问题 lm5017也有相同的问题

请帮助确认

谢谢你

e2e.ti.com/.../LM25184_5F00_LM5017_5F00_POWER_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送电压波形? (VIN、VOUT、EN/UVLO、SW)

    您能否验证24V 输入是否按预期打开?

    此外、您能否测量每个器件的 EN/UVLO 引脚上的电压以确保电压超过导通阈值?  

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我没有听到你的声音、我希望这意味着你已经解决了你的问题。

    我将关闭此帖子。 如果仍然需要支持、可以通过回复重新打开。

    谢谢、Jason