This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5574:-2.89V 12ns 最大负电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967287/lm5574--2-89v-12ns-max-negative-voltage

器件型号:LM5574

大家好、

我的客户 现在正在使用 LM5574。 最大负电压为-2.89V 12ns、但数据表仅具有直 流值。 我们希望检查它是否存在风险以及如何 评估 风险。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我需要向工程师咨询该器件。 我将告诉您我发现的内容。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    即使在较短的时间内、也不建议在 SW 上超过-1.5V。

    客户如何测量尖峰。 确保他们使用的探针具有紧密耦合的接地导线。

    他们能否共享布局? 布局应采用较短、较厚的布线、以最大限度地减小寄生电感。

    更多信息、请参阅以下参考文献。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于我们将讨论离线、我将关闭此帖子。

    此致、Jason