This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:无论有无负载、静态电流均为3.76mA

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966987/tps63001-quiescent-current-of-3-76ma-with-or-without-load

器件型号:TPS63001

你(们)好。

我将 TPS63001DRCR 用于锂离子电池电源器件。  TPS63001DRCR 主要将不断变化的电池电压转换为恒定3.3V。
由于我的器件由电池供电、并且我希望器件的电池至少持续几个月、因此我选择了该 IC、因为它的静态电流为 uA、效率假设为96%

我为器件定制了 PCB、原理图如下

在负载条件下、电池电流消耗为5.2mA、电源电压为3.87V

我的负载在电源电压为3.3V 时最高为1.5mA

因此、输入功率为20mW、输出功率为4.95mW

效率为24.75%(!!)

在没有负载的情况下检查电流使用情况时、仅 TPS63001DRCR 的电路消耗3.76mA、即14.5mW 的功耗

如果从输入电源中删除 TPS63001DRCR 的功耗、则电路为负载供电的输入功率为5.5mW。 这使得效率达到90%、这非常棒。

那么、您能否告诉我、我的电路中会出现什么问题、导致 TPS63001DRCR 的功耗过高或可能出现的问题、以便我减少该电路的功耗并将效率提高到90%的范围?

谢谢!

最棒的
维迪特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidit、

    在原理图中、PS/SYNC 引脚为高电平、因此禁用省电模式。 下面对其进行了说明。

    因此、如果您希望在轻负载时获得更高的效率、则需要将 PS/SYNC 引脚连接到 GND 以启用省电模式。 预期效率如下所示。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidit、

    是否有任何更新?

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    感谢您的回答和后续行动。

    并为不重复播放而道歉。 我无法测试您建议的更改、我将尽快尝试并返回给您。

    再次感谢!

    最棒的!
    vidit Katlana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidit、

    我知道。 您可能需要切断连接 PS 引脚的布线、并使用跳转将其连接到 GND。 希望听到您的好消息。  

    此致、

    Yichen