This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:VSW 交流持续时间

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967612/tps62088-vsw-ac-duration-time

器件型号:TPS62088

您好!

在数据表的绝对最大额定值页面上、SW (AC)的电压仅表示交流持续时间小于10ns。 我想知道是否有人可以告诉我交流持续时间的确切时间、或者它太小而无法测量?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    数据表未指定开关节点交流峰值的实际持续时间、这取决于多个因素、例如应用布局。 它仅规定、只要 SW 电压峰值持续时间和振幅不超过10ns 和-2.5V (min)/+10V (max)、转换器的运行就很安全。

    由于直流/直流转换器的开关工作原理、SW 节点处的电压尖峰是预期行为。 只要适当注意应用布局、它们就不会造成损坏或故障。

    下面的应用手册提供了有关了解 SW 节点的绝对最大额定值的帮助、并提供了有关正确测量技术和布局最佳实践的建议。

    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf

    如果有任何问题、请告知我。

    谢谢、Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    感谢您的帮助! 我将学习该文档。

    此致。

    Zack