This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481MM/NOPB

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965162/lm3481-lm3481mm-nopb

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: TPS61288

请查看设计,

我需要12V 2A 的输出电荷。

我的系统将提供3.6V 电压的输入。

如果有任何更新、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tirthal、

    支持 LM3481的专家将在2021年第一周之前停止工作。 他将在返回办公室后回复该问题。

    但是、TPS61288应该是效率和输入/输出条件下解决方案尺寸更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你贾斯珀!

    您好、Tirthal、

    很抱歉耽误你的时间。 正如贾斯珀所建议的、TPS61288似乎是更好的解决方案。

    总之、关于您的原理图、它基本上看起来不错。  需要考虑几个要点

    • R18=2.21k 似乎太小,这会将开关频率设置为>2.7MHz,远远超过建议的1MHz 最大开关频率。  建议将开关频率降至500kHz 以下。
    • 您可能需要将 C13提高到 100pF -1000pF、以滤除感测到的电流信号上的振铃。
    • 请使用 Webench 来帮助您进行设计。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    如果我在直流升压转换器中提供12V 的输入、该怎么办?

    R18根据仿真结果、我将更新为154K。 那么,我是否需要更改 C13的值?

    e2e.ti.com/.../DC-Boost-WBDesign7_5F00_Load-Transient_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tirthal、

    IC 具有内部前沿消隐电路、理想情况下无需外部滤波。  但是、在可能的设计中、电流感应信号上的过度振铃超出前沿消隐间隔。  C13是 有助于解决此问题的组件。  当您在测试期间看到较大的振铃时、请根据建议提出 C13。

    谢谢、

    Youhao