This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:升压模式期间的 VSYS 状态位

Guru**** 2796735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966822/bq25611d-vsys-status-bit-during-boost-mode

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25619

好的团队、

在升压模式期间、我想使用 VSYS_STAT 位在电池完全耗尽之前发出警告。

我的 VSYS_MIN 设置为3.2V、在充电模式下 VSYS_STAT 会相应地更新。 但在升压模式下、该位保持为0。 但是、当涉及2.8V (正确)时、它确实会退出升压模式。

当 VBAT 低于 VSYS_MIN 时、为什么在升压模式期间 VSYS_STAT 位不更新?

谢谢你。

此致、

永利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wynand、

    在反向模式下运行时、VSYS_MIN 调节环路未激活。 因此、VSYS_STAT 位将始终读取为0、因为 IC 不在 SYS_MIN 稳压范围内。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    好的、谢谢。 是否有另一种方法可以了解电池何时达到特定电平?

    谢谢、

    永利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wynand、

     遗憾的是、9.3.9.5.2电池过放电保护中描述的保护不会向寄存器映射报告。 一种简单的解决方案是使用外部 SVS 来监控电池电压并将 SVS 的输出馈送到 GPIO。

    此致、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

     VSYS_MIN 调节环路在 BQ25619上的工作方式是否不同、或者 在升压操作期间是否也不更新 VSYS_MIN 状态位?

    谢谢你。

    此致、

    永利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wynand、

    遗憾的是、它们属于同一系列器件、并且两个器件之间的 VSYS_MIN 环路工作原理相同。

    此致、

    Ricardo