This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2024:OTP 编程

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2024, BQ2022A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966864/bq2024-programming-otp

器件型号:BQ2024
主题中讨论的其他器件: BQ2022A

您好!  

我 在设计中使用的是 bq2024DBZR、它连接到多个3.3V 电源。 无法在 EPROM 中写入和存储数据、但 能够读取其 ID 和传输的 CRC 位。  

您能不能建议使用 bq2024编程方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、您好!

    您是否遵循数据表中的步骤? 您能否展示您正在使用的流程和连接?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表中给出了 Vpp (编程电压)应为12V。  对 BQ2024进行编程是否需要12V 电压?

    下面是我的设计中的连接

    此致、  

    Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、您好!

    是的、您需要施加编程电压以将数据保存在芯片中、数据表中的写入状态和写入存储器下列出了该序列。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。  

    如何将编程电压(12V)应用到 BQ2024、因为在我们的设计中、它连接到3.3V 主机。  

    BQ2024中是否有任何专用电路或电路板可执行写操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、您好!

    应由您的电路板或在配置存储器期间提供。

    您的申请中所使用的船舶到底是什么?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们使用该芯片将器件 ID 和电路板详细信息存储在其中。

    1.您能否共享任何用于对 IC 进行编程的应用电路、以便对设计有所帮助?

    2. 建议使用任何 EVM 板对芯片进行编程。

    3 如有关"根据客户需求定制 BQ2024 IC "的数据表中所述、 您能否使用我们为应用提供的器件 ID 和所需详细信息自定义 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、您好!

    由于该器件较旧、我们更难完全支持。

    通常、这用于存储数据、在应用程序中不会进行编辑、如果是、则需要提供 VPROG 电压。

    要自定义 ID、您需要与 FAE 和我们的销售团队交谈。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。

    是否可以  使用 bq2022A EVM 对 bq2024进行编程?  bq2022A  EVM 是否支持 此芯片?  

    此致、  

    Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、您好!

    它们看起来具有相同的引脚、如果其他特性与外设匹配、则可以进行交换。

    此致、

    Wyatt Keller