This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22930A:LTSpice 仿真中的过流检测

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967706/tps22930a-over-current-detection-in-ltspice-simulation

器件型号:TPS22930A
主题中讨论的其他器件:TPS22950TPS2595

您好!

不确定我是否在忽略数据表中的简单内容、但我最终只是尝试复制图9 "应用曲线"中的行为。 在负载电流为3.3V/1Ohm = 3.3A 的情况下、我在输出端看到的所有电压为~500mV、尽管存在过流情况、FAULT_N 线路仍为1V。 请注意、根据数据表、对于500mA 的电流限制、R_LIM 设置为2.21k。  

V2模拟 GPIO 信号上的逻辑高电平。 我尝试通过2.21k 电阻器显式设置电流限制、但这不会以任何方式影响仿真结果。

是否有解决此问题的建议? 感谢您的任何帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安  

    我猜可能是因为导入模型以用于 LTSPICE 的方式有些细微差别、或者在使用 LTSPICE 与我们的模型时可能存在一些未知问题。  

    如果您可以压缩文件夹(包括模型)、我可能会帮助您使用 LTSPICE、但我们官方不支持我们的模型、除了 TINA 或  

    如果可以、我强烈建议 您尝试使用 PSPICE for TI (主要是我们的 Orcad Capture 版本)、这是免费提供的。

    我们的所有模型都包含在 PSPICE for TI 库中。 此外、当您下载我们的其中一个模型时、它附带测试台、您可以直接在那里打开测试台。 还支持导入外部功耗模型。  

    我刚才已筛选了与您的设置接近的内容(1 Ω 负载、5V VIN)、并将 RLIM 从2.5k 更改为1k。 模型的电流限制工作正常。

    您是否能够使用 PSPICE for TI? 这可能比处理 LTSPICE 快很多。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  

    在我的测试中、即使电流受到限制、不管怎样、FLT 线路仍保持在1V。 这可能是模型本身而不是仿真器的问题。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    感谢您的澄清、我不知道不兼容性问题。  

    在了解如何实际使用 PSpice for TI 后、我遇到了相同的问题、故障线仍卡在1V。

    我不确定是否可以确认 TPS22950在 过流情况下没有专门的故障报告? 它似乎仅报告温度阈值超出所导致的故障;请参阅下图。  

    如果是这种情况(由于过流情况而没有故障报告)、您如何建议将此类故障报告给微控制器之类的器件? 我想使用传统的电流感应放大器、但任何其他建议都值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安  

    你是对的。 过流本身不会使 FLT 引脚跳闸。

    只有热关断或反向电流情况才会导致 FLT 引脚下降。 真值表8-1显示了根据输入条件产生的 FLT 状态。  

    如果您需要在电流限制期间进行故障报告、则必须在外部实施、或者您必须选择另一个器件。 我认为选择另一个器件将是最简单的解决方案。 在 PCB 上实施时通常会发生这一情况。 其他器件甚至可以添加比这更多功能、而不会增加 PCB 面积/ BOM 成本/数量。  

    我认为您可能只是处于评估不同器件的阶段? 根据您的应用、我建议您查看 TPS2595电子保险丝或  

    实际上、任何高侧开关 都可以满足您的应用需求。  

    我们在这里提供了一份很好的白皮书 、其中介绍了这些电源开关的主要特性差异、如果这有所帮助。  

    MOost、如果不是所有高侧开关都超出了电流限制故障输出。 它们是非常复杂的器件、具有比这更多的诊断功能。

    请告诉我有关这方面的任何其他问题。 如果您希望通过外部组件以分立方式实施解决方案、请告诉我。  

    最好

    Dimitri