This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:硬件版本 A1与硬件版本 A2之间有何差异?

Guru**** 2544770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964500/bq27z561-r2-what-is-the-difference-between-hw-version-a1-with-hw-version-a2

器件型号:BQ27Z561-R2

先生,您好:

我们正在进行大规模生产、即 BQ27z561-R2。

我们获得了有关 A1和 A2的两个硬件版本。

您是否有更改列表可以告诉我们硬件版本 A1与硬件版本 A2之间的区别是什么?

请向我们提供您的建议。

谢谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    让我们检查一下、尽快返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    请参阅此处的更改列表:    

    还实现了看门狗超时、如果 SCL 在超时周期内保持低电平、则 i2c 将超时。 这是为了防止时钟无限拉伸。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi:

    这个更改列表、我们无法找到硬件部分。

    请您指出哪些项目或为我们捕捉数字吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    该文档捕获了 FW 差异。 当器件从 say -Rx 变为-rx+1时、通常是固件升级或错误修复。

    这就是我提到 i2c 变化的原因、它看起来没有在那里捕获到。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi:

    我们需要知道如何识别硬件版本。

    您有一条引导线吗? 这条指导线可以让我们知道 A1和 A2之间的区别是什么?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    一种识别方法是从包装盒标签中识别商品。 它将具有裸片转速。 另一种方法是技术参考手册中的第13.8.3节,此命令将提供硬件信息:"AltManufacturerAccess() 0x0003硬件版本"。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi:

    感谢您的建议。

    您能为我们提供示例吗? 并告诉我们如何通过检查标签来识别版本?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    我将尝试查看是否有命令示例、但 TRM 是最佳参考。 对于封装标签、它们通常附带材料名称、数量、批号和制造信息(ASO、ACO、CCO、CSO)。 制造信息上方有"Rev:"。 下面是一个示例装运标签、而不是实际的标签。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi:

    非常感谢您的建议。

    但是这个数字没有显示在网站上。

    您可以通过电子邮件向我发送吗?

    请参阅以下我的电子邮件地址。

    Statham.Su@arrow.com

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    可能是防火墙阻止了映像。 我一定会给它发电子邮件!

    谢谢、

    鲁什