This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:bqStudio 中未提供器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967518/bq25731-device-is-not-available-in-bqstudio

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我知道 BQ25731是一款新发布的器件。 客户希望连接 BQ25731、但 bqStudio 中尚未提供该器件。 他如何使用 bqStudio 测试器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您选择 BQ25731。 我们将尽快发布。 请继续关注。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    感谢您的回答。 是否有发布模型的时间表或暂定日期?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您需要一个*。bqz 文件 来使现有 bqStudio 适用于新的 BQ25731。 您能否提供您的电子邮件地址以便我可以发送给您?

    收到 bqz 文件后、请按照以下步骤操作  

    1.下载所附的*。bqz 并将其保存在以下目录中。  

    C:\ti\BatteryManagementStudio\config\

    2.重新启动 bqStudio、然后选择已更新/新器件。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    根据客户的说法、*。bqz 文件与 bqStudio 搭配使用良好。 感谢您的支持。  

    此致、

    Danilo