This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165:LCD 背光驱动360mA、18.2V 的技术可行性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61500, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965488/tps61165-tps61165-technical-feasibility-for-lcd-backlight-driving-360ma-18-2v

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61169TPS61500

各位专家:

我使用以下配置驱动10.1英寸显示模块背光:

(a)单链:6个并联的6个 LED,I_LED = 360mA,V_OUT = 18.2V

(b) T_Ambient:55°C  

(c)输入电压:5V  

TPS-61195 WSON 是否适合上述应用(在热性能方面也是如此) ? 或者是否需要使用 TPS 61500或其他替代产品。

感谢您的建议。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    输入电压如何?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的信赖。

    输入电压为5V、如(c)中所述  

    感谢您的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    根据您的应用要求、TPS61169似乎是一个不错的选择、而 TPS61500电流限制略高。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    目前我们已经尝试使用 TPS61169,但该芯片的散热似乎与单链6s6p 配置的应用要求不匹配。

    在18.2V 电压和360mA 电流的情况下,芯片无法工作。

    当我执行 Pdmax 计算时,它就会过时。 因此、我们开始考虑将 TPS61165用作替代器件。

    但在工作范围达到55摄氏度时,TPS61165 Pdmax 再次超过。

    是否有适合我们应用的好建议?

    通过6s6p 背光 LED 配置,是否会出现导致亮度均匀性问题的 Vled 偏移问题?

    THKS & Rdgs

    Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    请检查布局、以确定是否有提高热性能的可能。 例如、布线越大、电感器的 Rdc 越低、二极管的 Vf 越低、GND 面积越大、所有这些都很有用。

    对于亮度问题、答案是肯定的。 通常、向每个灯串添加串联电阻器是一种简单的解决方案。 但是、这会使热性能变差。  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    美好的一天!

    我只想确认一下,对于背光驱动应用,TPS-61169和 TPS-61165都可以满足18.2V 输出电压和360mA LED 电流(6s6p)的要求吗?  

    Pdmax 计算是否仍然是有效的设计检查过程? 因为当我计算 TAmbient 为50°C 时的 Pdmax 时,TPS-61169的结至环境热阻比 TPS-61165要差得多,并且在效率为80%的情况下,两者都超过了 TPS 61169/61165的功耗。

    TPS61169 Tcase 上的物理测量结果显示、在室温下、驱动电流约为180mA 时为78摄氏度。

    是否需要更改为其他封装以缩小差距,或者仅通过布局更改即可解决问题?

    尽可能感谢您的反馈。

    非常感谢。  

    THKS & Rdgs

    Dave Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    对于5V 输出、TPS61165电流限制略低。 您可以计算电感器峰值电流、以确保峰值电流不会超过电流限制。  

    我们需要明确的一点是、器件本身的主要功耗来自内部 FET。 因此、如果我们不讨论外部电感器、二极管等、器件本身的效率很高、不仅是80%。 80%- 90%是整个系统(包括芯片)的效率。

    因此、我认为计算器件热性能的功耗要低得多、而上升温度不是很高。 对于 TPS61169、我没有听说过有关热问题的合规性。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    美好的一天!

    感谢您的回复。 根据 TPS61165和 TPS61169的技术规格电流限制,只需快速确认即可,两者均为1.2A。 是这样吗?

    目前、当我们驱动 TPS61169时,Vref (VFB)测量值为189mV,Rset 调谐为0.7欧姆,约为270mA。 室温下测得的 Tcase 为78°C。 当我们进一步将 Rset 降低到0.5欧姆以实现高驱动 ILED 时,电路的驱动电流不能超过270mA,VFB 似乎下降到一个极低的值(低于10mV)。

    您能看到附加的图像吗?

    非常感谢您的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    以防您看不到我附加的背光电路图像。 我已附上 pdf 文件供您阅读。

    e2e.ti.com/.../TPS61169-backlight-driving-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您可以下载用于仿真的 TPS6116p 模型、相应的链接为:  

    我有基于提供的原理图的仿真。 器件正常工作、电感器峰值电流约为700mA、低于电流限制。 @TPS61169、其电流@值为1.8A μ A、而 TPS61165的电流典型值为1.2A μ A。

    器件的电源怎么样? 您是否为其设置了电流限制?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    电源输入为5V 2.5A,因此不应限制输出电流。

    根据您的反馈,TPS61165的电流限制为1.2A 时也应该正常?

    TKS 和 Rdgs

    Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、您回答正确。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    感谢您的回复。

    目前 ,当我尝试通过调整电阻器值将 ILED 校准为360mA 时,Vref (0.2V)下降到100mV 以下。

    有什么原因会导致 Vref 无法保持200mV?  

    顺便说一下,是否有人通过 Skype 与您建立链接? 什么应用程序? 电子邮件? 加速调查?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    如果您希望在5V 输入下提供18V/360mA 输出、则平均电感器电流高于器件电流限制。 因此器件无法保持输出电压。

    我将向您请求友谊、然后向您提供我的电子邮件地址。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的回复。

    您能否提供有关注释"平均电感器电流高于器件电流限制,因此器件无法保持输出电压"的更多详细信息?

    那么问题在于电感器选择?

    我的电子邮件是 dave.tan@brtchip.com

    THKS & Rdgs

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    请查看您的电子邮件收件箱。

    BR、

    Robin