This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:关于 BQ25606深度放电电池的工作原理

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25895, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966700/bq25606-about-the-operation-of-bq25606-for-a-deep-discharge-battery

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQ25601

您好!

让我来询问一下 BQ25606在深度放电电池方面的行为。
深度放电电池的电池电压为1.5V~1.7V。
处于此状态的电池被保护 IC 禁止充电/放电。
当连接了具有上述条件的电池时、BQ25606如何工作?

检查实际应用的运行情况后、它将尝试在每次连接时开始充电。

BQ25606会施加一段充电电流来检查电池状态、并重复停止充电的操作。
这种理解是否正确?
如果 这种行为正确、是否有办法了解外部 MCU 的这种情况?

此致、
Yusuke





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。 常见问题解答"当电池未连接时、即 BAT 引脚悬空、STAT 引脚为什么闪烁?" 第5页上的内容应该对您的问题有所帮助。 该器件没有电池检测功能。 BQ25606是一款独立充电器、无需 I2C 通信。

    希望此主题对您有所帮助。 BQ25895与具有 I2C 通信的 BQ25606类似。    

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的信息和支持。

    是否可以使用 BQ25601检查深度放电的运行状态标志?
    让我再次发表您关于 BQ25601的问题、这是一款 I2C 控制兼容产品。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    我们将在另一个主题中回答601个问题。 该线程被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。