This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295故障

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966019/bq24295-bq24295-failure

器件型号:BQ24295

大家好、

我们收到了客户关于 BQ24295故障的报告。 根据客户的说法、他们的 器件使用5000mAh 电池、并且使用3A USB 充电器适配器通过 BQ24295为电池充电。 IC 通过 I2C 连接到微控制器。 所有寄存器均已正确配置、IC 可根据需要工作。 它们会多次观察到 IC 故障、更换为新的 IC 后、器件工作正常。

此外、在故障期间、IC 有时会检测电池连接的时间(放电模式)、但无法检测 USB 也连接的时间(充电模式)。  可能是导致故障的原因。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danlio、

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。  

    故障行为是什么? 您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danlio、

     

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

     

    谢谢、

     

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。 我已将此链接分享给客户并等待他的反馈。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    明白。 我们将保持线程打开。

    谢谢、