This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:适用于小型家用电器的电池管理解决方案

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ77915, TIDA-050042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967426/bq24650-battery-management-solution-for-small-home-appliances

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ77915TIDA-050042

大家好、

这是客户请求、您能否告知您建议的组合:

"

我们的目标是设计一个使用锂离子电池的充电电路。
我们总共可以使用6或7节18650 2000-2500 mAh 电池。 因此、我们应设计一个包含电流保护平衡功能的充电电路。 在充电期间、电池通常以其电流的30-35%充电。 充电电路必须能够满足此电流。 我们需要提供最高1A 的充电电流。

"

我们的初始想法是 BQ77915 + BQ24650、您怎么看?

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    BQ24650适用于6S 应用、但不适用于7S。原因是输入电压限制为最大28V 只要您的适配器能够支持所需的输入电源、1A 充电电流就不会出现问题。

    我正在相应的团队中征求对 BQ77915的意见。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    您能不能建议我们是否在此项目中集成以下参考设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduex6/tiduex6.pdf?ts=1609837722163&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-050042

    正如我看到的、此设计支持宽输入电压范围:4V 至30V (1节至6节串联锂离子电池充电器解决方案)

    此外、该设计可实现稳定且平稳的预充电至恒定电流(CC)和恒定电压(CV)充电曲线、并已使用4S2P 锂离子电池组进行了评估。

    您认为我们可以将 BQ77915 与 TIDA-050042相结合、这将是6s 的理想组合吗?

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    BQ24650非常适合满足 TIDA 文档中的应用要求、并可提供更高的集成度和更低的 BOM。

    预充电/CC/CV 曲线由充电控制器自主处理。  图9对此进行了说明。 典型充电曲线。

    此致、

    Ricardo