主题中讨论的其他器件: BQ77915、 TIDA-050042
大家好、
这是客户请求、您能否告知您建议的组合:
"
我们的目标是设计一个使用锂离子电池的充电电路。
我们总共可以使用6或7节18650 2000-2500 mAh 电池。 因此、我们应设计一个包含电流保护和平衡功能的充电电路。 在充电期间、电池通常以其电流的30-35%充电。 充电电路必须能够满足此电流。 我们需要提供最高1A 的充电电流。
"
我们的初始想法是 BQ77915 + BQ24650、您怎么看?
提前感谢
此致
Furkan Sefiloglu