This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:最大 Cout 和 ESD 二极管从 EN 到 Vin

Guru**** 2517260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965384/tlv62569a-max-cout-and-esd-diode-from-en-to-vin

器件型号:TLV62569A

我有两个问题。   

TLV62569A 输出上允许的最大 Cout 是多少?  在1.8V 应用中、客户具有91uF 的 Cout (降额之前)和1uH。   

此外、EN 引脚上是否有 ESD 钳位?  结构是什么样子的?  是否有一个二极管连接到 Vin?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    Cout 的最大最佳值为47uF。 如果客户希望使用较高的 Cout 值、则需要验证环路稳定性、纹波电压和瞬态响应(如果满足规格)。

    我需要验证 EN 引脚上是否有 ESD 钳位。 由于大多数人已经在休假,因此反应将出现重大延迟。

    此致、

    Excel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    设计师仍在休假、将于周一回到办公室。
    因为我们已经在内部讨论了您的问题、所以我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel