This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224:NRND/YTEOL

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967638/ucd9224-nrnd-yteol

器件型号:UCD9224

在 e2e 论坛上、我看到 UCD9224是 NRND (e2e.ti.com/.../769281)、但我在产品页面上找不到这种情况。

我们目前正在将此器件与已停产/已停产的 IR3550功率级配合使用、必须实施替代方案。

由于我们正在更改设计、我们想知道是否还必须用其他控制器替换 UCD。

UCD9224是否有任何已知的 YTEOL 编号?

此致 Arne Maathuis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿恩:

    UCD9224未处于 EOL 状态、我们建议使用其他解决方案、因为有更新/更好的控制器可以实现相同的目的、并具有更好的性能。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 此器件预期 EOL 是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿恩:

    只要我们的客户购买此器件、我们就不会将其置于 EOL 状态。 您可以参阅以下 TI EOL 政策:

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!