This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:充电状态测量不正确

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967542/bq34110-state-of-charge-not-measuring-correctly

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好!

我向 TI 计算器提交了6个电池测试数据日志、并获得了下面列出的 CEDV 参数。 我将它们加载到电量监测计中、为电池充电、然后对其放电。 但是、它显示 SOH = 22%、并且充电状态不正确。 监测计在2080秒(Vstack = 12.712V)时达到0% SOC、但电池直到9028秒(Vstack = 10.272V)才完成放电。

附件是 gg 文件和日志。

e2e.ti.com/.../Battery-Discharge-Test-20201229.xlsxe2e.ti.com/.../sm_5F00_bq34110Settings20201229.gg.csv

EMF 3083
EDVC0 58.
EDVC1 0
EDVR1 198
EDVR0 243
EDVT0 3836
EDVTC 9.
VOC75 13273
VOC50 13164
VOC25 12966

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您还可以将发送到 GPCCEDV 工具的日志与生成的报告共享吗? 您的电池规格是什么? 在测试之前、您还需要更改测量仪表中的其他参数、如设计容量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 TI 的 CEDV 报告以及上传的原始日志文件、包括 Config.txt。

    电池是 Tenergy 31383:

    Tenergy LiFePO4 12.8V 10Ah 电池组 SLA 电池更换(DGR-A)

    LiFePO4

    额定电压12.8V

    9900mAh 容量

    充电电压:13.8V

    最大充电电流:4A

    谢谢、

    Derek

    e2e.ti.com/.../CEDV20201223_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../CEDV20201223.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您的一个低温日志似乎无法找到足够好的匹配项来很好地计算参数。

    看起来 CEDV 配置文件在.gg 文件中没有正确编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我只是看到这些值不匹配。 呃。 在低温/高速率下、如果我们以不同的电流(例如、2.5A 而不是我们使用的3.5A)运行它、那么我们是否需要使用该新电流重新执行所有高速率测试?

    我将对 CEDV 值进行重新编程。 我是否只需要添加以下参数? (除了堆叠电压、数字电压等我已经拥有的电压)

    EMF 3083
    EDVC0 58.
    EDVC1 0
    EDVR1 198
    EDVR0 243
    EDVT0 3836
    EDVTC 9.

    其他三个参数如何;我是否需要对它们执行任何操作?

    VOC75 13273
    VOC50 13164
    VOC25 12966

    此外、在哪里可以找到 EDVC0、EDVR1等含义的定义? 是否有幻灯片或说明的内容? 我获得了 CEDV 监测的要点、但我对细节很不了解。

    非常感谢您及时响应 BTW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您应该能够重新提交该日志中的当前日志。

    我不知道有任何文档、我将四处看看 TI.com 页面上是否有一些文档。 参数是用于对电池进行建模的 R 和 C 值。 您还应将 OCV11.txt 数据上传到监测计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在将 OCV11.txt 编程到 DataFlash 时提供的信息(各种放电电电平下的电压)、我是否对堆栈电压或电池电压进行编程? OCV11.txt 的内容如下。

    此外、 在另一个电量监测计 e2e 柱上、我看到设计电压应为堆叠电压(针对此情况、12800mV)- bq34110也是如此吗?

    我真的希望对 DataFlash 中的每个参数都有一个解释-这个值是什么、我如何设置它。 此外、TI 还可以创建几个示例教程、以配置适用于单节电池和多节电池的电量监测计、这一点非常有帮助。  

    SoC、% OCV、mV
    0 2725 10900
    10 3058 12232
    20 3104 12416
    30 3130 12520
    40 3141 12564
    50 3145 12580
    60 3152 12608
    70 3178 12712
    80 3184 12736
    90 3186 12744
    100 3236 12944

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    设计电压是电池组的标称电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢、还有另一个问题:

    要在将 OCV11.txt 编程到 DataFlash 时获取信息(各种放电电电平下的电压)、我要对堆栈电压还是电池电压进行编程? OCV11.txt 的内容如下。

    SoC、% OCV、mV
    0 2725 10900
    10 3058 12232
    20 3104 12416
    30 3130 12520
    40 3141 12564
    50 3145 12580
    60 3152 12608
    70 3178 12712
    80 3184 12736
    90 3186 12744
    100 3236 12944

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    让我们在此处继续讨论:  

    谢谢、