主题中讨论的其他器件:GPCCEDV、
您好!
我向 TI 计算器提交了6个电池测试数据日志、并获得了下面列出的 CEDV 参数。 我将它们加载到电量监测计中、为电池充电、然后对其放电。 但是、它显示 SOH = 22%、并且充电状态不正确。 监测计在2080秒(Vstack = 12.712V)时达到0% SOC、但电池直到9028秒(Vstack = 10.272V)才完成放电。
附件是 gg 文件和日志。
e2e.ti.com/.../Battery-Discharge-Test-20201229.xlsxe2e.ti.com/.../sm_5F00_bq34110Settings20201229.gg.csv
EMF 3083
EDVC0 58.
EDVC1 0
EDVR1 198
EDVR0 243
EDVT0 3836
EDVTC 9.
VOC75 13273
VOC50 13164
VOC25 12966