This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:您能帮助检查 TPS2121是否符合我们的要求吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967571/tps2121-can-you-help-check-if-tps2121-can-meet-our-requirement

器件型号:TPS2121

你(们)好  

您能帮您检查 TPS2121是否符合我们的要求吗?  

在初始阶段:VIN1=CP2=PR1=0V、VIN2=5V、Vout=VIN2。

当 VIN1上升时: VIN1=VIN2=5V,PR1>Vref ,CP2=0,Vout=VIN1

当 VIN1关断 时:VIN1 =关断,VIN2=5V,PR1>VREF。 CP2=0、Vout=VIN2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些输入条件的输出是正确的、TPS2121可能会支持这种情况、但...

    希望在此案例中进行澄清。 突出显示的是否为拼写错误? 您是指 PR1 <VREF for this case?

    当 VIN1关断 时:VIN1 =关断,VIN2=5V,PR1>VREF。 CP2=0、Vout=VIN2

    这看起来像第一种情况(初始阶段),所以我不知道为什么 PR1在这种情况下会很高,但不知道初始阶段的情况,除非 PR1电源将来自第三个电源。
    如果通过电阻分压器将 PR1连接到 VIN1、则 PR1应采用<VREF when VIN1 is off.
    无论采用哪种方式、TPS2121都能满足您的要求! )
    最好
    Dimitri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    我可以通过私人邮件将客户原理图发送给您以供查看吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、  

    我将通过电子邮件与您联系!

    最好

    Dimitri