This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:原理图审阅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963088/lm3671-schematic-review

器件型号:LM3671

大家好、团队、

我正在寻找有关 LM3671的简单原理图审阅。 客户发现此器件间歇性故障、并担心输入端的10uF 电容器可能是问题的原因。 可以有人来看看吗?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    原理图看起来不错。 除非由于布局不良、否则我不会看到输入电容器可能导致器件发生故障。 器件发生故障时、您能否共享波形(VIN、Vout、SW 引脚)? 您也可以发布 PCB 布局以供审阅。

    顺便说一下、您是否发送了失败的样片以进行故障分析? 调查结果是什么?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    正如我们已经在内部讨论过的问题、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel