This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825A:将 TPS62825A 电感器从0.47uH 更改为1uH

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962520/tps62825a-change-the-tps62825a-inductor-from-0-47uh-to-1uh

器件型号:TPS62825A

大家好 、

我们需要仔细检查是否可以 将  TPS62825A 电感器从0.47uH 更改为1uH。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    只要符合应用要求、就可以在 TPS62825A 上使用1uH 电感器。 环路稳定性、纹波电压和瞬态负载只是需要使用1uH 电感器进行验证的几个参数。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Excel、

    您是否认为1uH 电感 器会导致 系统不稳定? 目前 Cout 为2*10uF。 Vo 为1.2V、1.8V、3.3V、您能帮助 验证 并分享 分析吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否共享所有电源轨(1.2V、1.8V、3.3V)的原理图、以便我完全重复客户应用?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    正如我们已经在内部讨论过您的问题、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Excel