This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62590:相同器件型号的不同标记代码和不同 X 射线图像

Guru**** 2513685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962291/tps62590-different-marking-code-and-different-x-ray-images-for-the-same-part-number

器件型号:TPS62590

您好、我需要您的帮助来解决我的案例号:CS0350500


简短描述:相同器件型号的不同标记代码和不同 X 射线图像

案例详情或评论:

我会为同一产品附加不同制作代码的照片以及在正式分发中批量购买的3种不同组件的内部 X 射线图像。 我想知道您是否承认它们与您生产的组件相同。 组件"3"具有类似于组件"1"的标记代码、分为三行。 组件“2”在一行上只有 OAL 标记代码。 非常感谢。

我听从你同事的建议:

尊敬的马同尼亚诺:

因此、我建议您在 E2E 论坛中联系我们的 TI 专家。 E2E 论坛是 TI 客户支持的延伸、您可以在其中直接与他们联系。 我们处理或管理论坛的 TI 专家直接参与 TI 器件、这意味着他们可以为您提供准确的答案。

您可以通过在此链接上发布查询直接与他们联系
https://e2e.ti.com/p/addpost

抱歉、如果我不能提供相关信息。 我唯一可以做的事情
如果我们的 TI 专家无法在2个工作日内回复您、您现在应该跟进。 只需向我们提供您发布查询的链接。

感谢您的反馈、期待您的反馈。

祝你度过美好的一天!

此致、
Cinderella Quinto
德州仪器|客户支持中心

非常感谢。

马同西亚诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M同 化亚诺、

    我将向您发送一封私人邮件、以便我们可以详细讨论这些问题。 对您来说还可以吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说可以

    谢谢

    马同西亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M同 化亚诺、

    我将关闭此主题、因为我们将私下讨论此问题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel