您好!
在数据表的引脚功能表中、它为 SW (开关节点)引脚建议如下: 这些引脚连接到内部输出电感器的输入侧。 请勿将任何外部组件放置在这些引脚上、或将其连接到其他功能的引脚。
但在布局中、引脚通过小覆铜连接在一起。 虽然此注释不会告诉您将它们绑定在一起、但布局示例并不违背引脚功能表的建议。 我的客户询问是否建议将网连接在一起、如数据表中的布局图(图34)。 这似乎是一个好主意、但我想得到大家的确认。
谢谢,愉快的假期!
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表的引脚功能表中、它为 SW (开关节点)引脚建议如下: 这些引脚连接到内部输出电感器的输入侧。 请勿将任何外部组件放置在这些引脚上、或将其连接到其他功能的引脚。
但在布局中、引脚通过小覆铜连接在一起。 虽然此注释不会告诉您将它们绑定在一起、但布局示例并不违背引脚功能表的建议。 我的客户询问是否建议将网连接在一起、如数据表中的布局图(图34)。 这似乎是一个好主意、但我想得到大家的确认。
谢谢,愉快的假期!
John
您好、Jean、
我同意,我回覆的部分内容是,透过把引脚连接到 PCB 上的一个小覆铜,你便没有把任何外部组件放置在这个网上,也没有把这个网连接到其他东西。
我们所寻求的是一项建议。 如果他们现在正在进行电路板布局、应该将引脚与覆铜连接在一起、还是只使用浮点焊盘将引脚连接到 PCB? 我猜、除器件内部的任何元件外、覆铜还会在引脚之间添加另一条低电感路径、因此只会有所帮助。 你同意吗? 我是否应该告诉客户像在示例布局中那样使用小覆铜连接这些引脚?
再次感谢、
John
我认为这并不重要、低阻抗路径通过"triple post"引脚#4。
我怀疑引脚#5用于更接近开关节点以进行示波器测量。
今天早些时候、我向 设计该模块以获取有关该模块的更多详细信息的团队发送了一封邮件、当我得到答案时、我会告诉您。
此致
让
最新信息是、单独的 SW 引脚仅定义为使两个器件上的引脚对称。
内部布局显示它们具有 相同的铜面积。
最终建议:为了实现最佳热连接、SW 引脚4和5应使用覆铜连接到主机 PCB 上。
此致
让