This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:在无负载启用芯片后触发 VR 故障

Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966124/tps53647-vr-fault-fired-after-enable-the-chip-without-load

器件型号:TPS53647

您好!  

我们根据数据表中给出的原理图设计了 TPS53647多相降压板。 在未连接负载的情况下、启用芯片后、我们得到 OTP 故障(寄存器和 VR_FAULT 引脚都会报告该故障)。  这似乎与以前的一 个帖子相同 。

有什么帮助?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger、

    它看起来触发了功率级故障。 哪个功率级现在位于电路板上?

    您是否还可以通过探查 SW1/VOUT/CSP1进一步了解该问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量的信号如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形、它看起来 VOUT 没有上升。 您能否向我展示原理图以供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是、PWM 输出可以达到7MHz、这是可能的吗? 我怀疑如此高的开关频率会提高功率级的温度、然后导致过热故障。 什么会导致芯片输出如此高的 PWM 频率?

    详细波形显示的频率如下:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道、最短关断时间内的 PWM 触发不是正常现象、您能否向我们发送原理图以供审核? 如果是机密信息、您可以通过电子邮件箱发送。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Diversger、

    我将关闭此主题、因为它会查看与 VSP/VSN 路由相关的问题、在离线讨论之后、VSP/VSN 路由不会作为差分对路由。

    谢谢

    Chasel。