This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:三星 Q30电池实施

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2982, BQ2970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967078/bq2970-implementation-with-samsung-q30-cells

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ2982

您好!

在我们的设计中、我们希望将此 BMS 与 Samsung INR18650 Q30单元配合使用。

此电池没有0V 充电的相关信息、也没有任何低于2.3V 的其他制造商信息

如何将此器件与此电池配合使用? 是否有办法取消0V 充电、以便我保持在制造商规格内? 是否有其他 BMS 器件更适合与此单元配合使用? 您是否有具有类似性能但允许在放电至0.75伏时充电的电池的产品信息?

请提供任何帮助。 对于锂离子电池、在2.3伏以下没有任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高功率、

    您可能会与电池供应商讨论限制、他们可能有数据表中未包含的其他信息。  

    BQ2970确实具有零伏充电、它具有0V 充电抑制电压、但它很低、请参阅数据表、它不符合您的注释中的2.3V 限制。  BQ2982具有零电压充电禁用功能、但同样、您注意到的用于通过电荷泵禁用充电的阈值低于2.3V 限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    经过额外的研究、我发现电池允许从1V (0.1C 时)充电。 这是个好消息、但是支持0V 充电的器件的阈值为0.75V

    这一1V 预充电阈值似乎是三星和索尼以及其他常见的高可靠性电池制造商所共有的。

    问题是、这些 BMS 器件的设计目标是哪些电池? 为什么是0.75V? 还有其他 BMS 器件是针对1V 设计的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高功率、

    器件规格似乎描述了0V 充电特性的工作位置、而将0V 充电不应在系统上用于充电器的选择留给充电器。 因此、该器件始终支持对电池进行0V 充电、从而使其能够达到1V、而不是对电池强制实施1V 的限制(或可选限制)。

    BQ2982禁用了该功能、同样具有固定阈值。  我不知道具有可选0V 充电禁用阈值的器件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了包含 BQ2982的数据表-它的过充阈值为4.4V、并且我不知道支持该阈值的任何锂离子化学物质。 您是否有适合此器件的电池单元建议?

    此外、我已经向我们的供应商进行了检查、没有一个器件有库存-事实上、他们的目录中也没有这种器件。 它是否投入生产?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们在美国度假。

    我们为不同的电池组创建具有不同阈值的多种不同配置。 我们建议您选择适合您系统的电池、然后选择合适的保护器。 我们通常不建议使用电池。

    您应该能够预计今年晚些时候 BQ2982将有库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shawn!

    当然、您完全正确。 这就是我们所做的。 但是、我一直无法弄清为什么三星和 LG 的18650移动电源目录中的大多数产品都没有单节电池 BMS+充电器配置。

    数据表说明工作电压为4.2V ~ 2.5V。 这些电池允许在没有安全危害的情况下过度充电至4.3v、并允许在温度调节环境中以0.1C 或0.5C 的电压在1V 至2.5V 的电压范围内进行预充电。 这些数字适用于我遇到的所有锂离子电池中的90%。 我很难相信没有 BMS +充电器配置支持这一点。

    因此、我将尝试找出我缺少的内容。 同样、2982可解决过放电问题、但允许对大多数18650化学物质充电至过高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能代表充电器团队发言、因为我只支持电池保护器。 我们提供多个 OV 和 UV 阈值、建议您选择最适合您系统的配置。 这些阈值是固定的、客户无法更改。 我们根据业务需求创建此配置。 如果您对新配置感兴趣、请联系您当地的 TI 销售代表。