This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110的技术支持

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966651/bq34110-technical-support-for-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049

大家好、

好的、我们收到了客户的查询、他们希望从 TMS32F280049的 DAC 输出驱动 BQ34110的 TS 引脚。

它们需要从 TS 引脚上移除 NTC 并通过 DAC 直接驱动 TS 引脚。 这是可行的吗?  

客户还想知道器件 TS 引脚的内部结构。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    这在监测计内很难关联、固件使用多项式拟合根据 TS 引脚上的电压计算温度。 内部有一个5k Ω 的下拉电阻。 如果 DAC 提供的电压与热敏电阻网络相同、则可以正常工作。

    它们还可以改用内部热敏电阻。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在我的设计中、我有两节12V 串联电池、我必须单独测量每个电池的温度、在 MCU 内部进行处理以实现各种用途、并驱动 BQ34110 TS 引脚以进行电量监测。 我观察到、BQ34110使用5k 下拉电阻器每2秒对 TS 引脚进行140ms 的采样。 在这种情况下、TMS320F280049的缓冲 DAC 可以直接驱动 TS 引脚。

    您能确认并评论我的上述想法吗?

    此致、

    Oluş Önder Çağlar μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Maynard、您好!

    我不建议使用 DAC 尝试将温度与电压相关联、除非像我之前发布的那样、您可以准确地复制 TS 引脚上的电压、以便监测计无法分辨差异。

    我认为这种配置很难成功实现。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的建议。

    此致、

    Oluş Önder Çağlar μ A