This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65640:电源管理论坛

Guru**** 2500545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967641/tps65640-power-management-forum

器件型号:TPS65640

您好、我的 TPS65640电源 IC 正电压和负电压未同步,我想输出相同的电压值,例如:AVDD 输出+6.0V、同时 VGL 为-6.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    负电荷拉皮条仅启用、并在 AVDD 达到其编程电压值后开始斜升。 因此、AVDD 将始终首先出现、而不是负电荷泵 VGL。 它们不能同时出现。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我需要具有相同绝对值的电压值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD 和 VGL 电压轨的电压值是多少?

    您可以附加设计原理图吗? 此外、请告诉我 寄存器0x01和0x06编程到的值。

    此致、

    辽卡特