This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:使用 BQ77915进行充电

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965909/bq77915-charge-with-bq77915

器件型号:BQ77915

大家好。 我想使用 BQ77975。 ı 将使用5s 电池。 ı 希望保护电压、电流和温度。 ı 具有24V 电源。 我将在数据表中创建 circut。 ı 要连接我的电源。 ı 为这5节电池充电。 或者需要 ı 另一个 IC 进行充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:
    BQ77915不是充电器 IC、而是保护 IC。 我建议您查看 此处 、简要了解我们的充电器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ı 您好、所以 T Ü V 应该在我的设计中使用保护 IC 和充电 IC。 ı 对吗? ı 应同时使用这两种方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着高达50mA 的保护电流是什么? 我应该根据什么来选择 Rin 电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:

    50mA 是最大电池平衡电流。 电池平衡内部 FET 电阻通常约为12m Ω-如果您希望在不使用外部平衡 FET 的情况下获得最大平衡电流(4V /(33+12+33)~= 50mA)、数据表建议使用33 Ω 的 Rin。  

    本视频很好地概述了 BQ77915的电池平衡功能: https://training.ti.com/how-cell-balancing-feature-works-bq77915

    此致、

    Matt