This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:PACK+和 PACK-查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967466/bq77915-pack-and-pack--inquiry

器件型号:BQ77915

大家好、团队、

我的客户正在使用适用于 7节电池的 BQ77915器件。 他们想确认应该使用多少电源(电池组+和电池组-)?  每个电池需要4.2V 电压。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    对于使用 BQ77915 2器件的7S 电池组、需要使用该器件。  建议在底部使用更少的电池、以保持 CTRC 和 CTRD 到底部器件的良好驱动电平。  这意味着只有3节电池可为 FET 栅极供电。

    使用4.2V 至3V 范围内的电池时、顶部 BQ77915的电源电压范围为16.8至12V、而底部 BQ77915的电源电压范围为12.6V 至9V。 两者都在建议 的 VBAT 电源电压范围内。  将7节电池充电至4.2V 将为29.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    感谢您的回答。

    他们是否应该根据最大电压调整电源电路? 它们是否应考虑为2个 IC 提供相同的电压? 还是应该使用2个不同的电压源进行馈送?

    提前感谢。

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    电池具有低阻抗、并将在组装的电池组中提供电源。  在整个电池组中、在电池组端子上提供电压/电流进行充电、它将是一个电压。

    在开发过程中、通常使用电阻器对电源电压进行分压、以仿真电池电压进行电路板测试。  最好为每个器件提供一个电源、以便为每个器件提供最佳定义电压。  如果使用几百欧姆的分压电阻器、一个电源可能就足够了、请务必检查负载变化导致的电压变化。  在测试电池平衡时、电池平衡电流将淹没电阻分压器并更改各种输入电压。  在测试每个输入时、最好在各种电阻器上切换一个低阻抗源。