This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:设计不工作、输入电源进入 CC 模式

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966028/lm3478-design-not-working-and-input-supply-goes-into-cc-mode

器件型号:LM3478

我使用的是 Lm3478:

输入:11V 至14V

2.输出:12.6V,Lm3478将电流限制在2.5A,用于电池充电

PFA 电路 问题是,只要我将电源连接到12V,电路板就会使电源进入 CC 模式,电流会超过0.30A,输出端连接了 NOTHIN,只有一个输出电压表。

可能会出现什么问题、我反复跳转检查了所有组件值、目前没有发现任何问题、

e2e.ti.com/.../V1_2D00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您选择 LM3478。

    您是说将电源电流限制设置为0.3A 吗? 您是否尝试过更高一点的限制? 启动可能会有一些电流过冲。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    1.我打开的电流限制完全具有2.5安培电源。  现在、它的随机电源有时会再次进入 CC 模式、MOSFET 开始变得太热、所以我关闭、此时电流限制为2.5A。

    2.有时不会进入 CC 模式,输入电压会保持不变,此时输出就像这样,它会保持 Risin,然后下降,如下图所示。

    每个 Y 轴每个块为500mV。 探头为10x、x 轴为2秒/块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、从输出中移除了所有电解电容。 我有22uF Ceramix 和1000uF 陶瓷。

    2.现在我已经并联了5个22uF 陶瓷电容器。 这里每个 Y 轴的输出每个块为500mV。 探头为10x、x 轴为2秒/块。

    然后尝试在陶瓷输出端连接5x22uF、并联1000uF 电解电容。 电源再次以2.5安培进入 CC 模式、因此将其移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚细节、GND 和 Vin 左侧,因为它们是干净的,在 CRO 上也是校验。

    其余屏幕截图以 pdf 格式附加。  

    COUT = 5x22uF,无负载连接,Vin:12V,Cin:470uF (电解)+ 0.1uF (陶瓷)

    e2e.ti.com/.../pin_2D00_wise.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您提供信息。 在上述条件下、输入电压是多少? 它们都没有负载、对吧? 只需要选择退出电流保护。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压为12V 左右。

    是、未连接负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试在输出端连接一节电压为11.1V 的3节串联电池、即使输出发生波动也是如此。

    输入电压:12.0V、输入电流:4.38安培

    2.电池输出电流:3.63安培   

    但在2-3秒后、MOSFET 会发热、因此尽快消除。

    我们希望将电流限制为2.5安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    虽然没有连接负载来吸收该功率、但看起来存在高电流。 我想检查 Isense 和 SW 节点波形以查看

    如果电流限制正常工作、则为1

    如果 MOSFET 正常工作、则为2、占空比是多少

    如果可能、请同时显示放大(以查看多个开关周期)和缩小。

    顺便说一下、您是否在一个或多个电路板上看到过这种情况?  

    谢谢、

    银城