This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器查询

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM3478, LM5155, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964087/dc-dc-converter-inquiry

主题中讨论的其他器件:TPS40210LM3478LM5155LM5022

您好、TI 专家。

客户要求提供直流/直流转换器建议。

条件如下。

------------------------------------------

输入:24V 直流(最大值)

输出:200Vdc (最大值)、2A

------------------------------------------

我们请求合适的器件建议。 当我选中时、有 LM3478、TPS40210、LM5155和 LM5022。 没关系吗?

当客户公司尝试 WEBENCH 时、发现建议使用 UCC38086D。

如果有上述器件以外的器件、请推荐。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您提出问题。

    根据升压比和输出功率(~400W)、我认为上述器件是合适的。 其主要原因是这些器件用于升压拓扑或反激式拓扑。 升压控制器不能满足升压比要求、反激式控制器实际上具有大约75W 的最大功率。

    400W 要求的峰值功率是多少?  

    您还提到、最大输出电压为200V 设计是否需要具有可变输出电压?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您的参与。   在您列出的器件中、请考虑 LM5155、这是一款比其他器件更新的器件。  为了获得更高的效率、您可以考虑使用并联 FET、并使用分立式驱动器来辅助驱动并联 MOSFET。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohao、LM5155比其他可能的选择具有什么优势? 列出的每个器件是否存在折衷?

    谢谢。

     。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boopman、

    如前所述、我不认为反激式或升压转换器能够满足400W 要求。 WEBENCH 建议、推挽式拓扑可能是满足此功率级别的好解决方案。 请注意、LM5155无法实现推挽控制器。

    我建议使用 UCC38086D 或其他类似器件。

    谢谢、

    Garrett