This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:关于 FB 电阻设置

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966907/tps82140-about-fb-resistance-setting

器件型号:TPS82140

数据表指出、R2的高效率不应超过100k Ω。
R2的建议值是多少?
计划 Vout = 1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的美国团队将在假期后向您提供反馈。 谢谢。

    谢谢、

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们负责此设备的同事正在度假。 但是、使用我们的 Webench 设计工具、您可以获得建议的设计。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于1.2V、R1可以为49.9K、R2可以为100K。 以下公式可用于计算 R1和 R2。

    VOUT=VFB*(1+R1/R2)

    VFB=0.8V

     

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果 R2超过100k 欧姆、可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    器件仍可正常工作。 但是、随着 FB 网络阻抗的增加、FB 泄漏电流对 Vout 精度的影响也会增加。

    有关噪声的陈述更多地是一般性的系统级建议。