This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:设计审查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315, TPS25982, TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964869/tps53315-design-review

器件型号:TPS53315
主题中讨论的其他器件: TPS25982TPS22959

您好!

附件是我的 TPS53315电流原理图。 我的 Vin=12V、Vout=5V、Iout=12A。

在连接5V 的 SATA HDD 热插拔过程中、我目前面临电源波动问题。 您能不能告诉我、对于 RTRIP=68.1k 欧姆、IOCP 固定值是多少。 假设 ITRIP=10uA、RDS=7m Ω、则 IOCP=13.26A。 是计算 correct.e2e.ti.com/.../Design10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我针对电流限制计算了大约13.5A 的电流。    

    OC 保护逐周期进行、直到触发 UVP。  

    触发 UVP 后、器件将自动切断与重启。   

    您能不能在热插拔事件期间、在输出电压下降沿触发时、拍摄输出电压的示波器图片。  

    此外、在热插拔过程中、可以使用电流探头来获取电感器电流的示波器图。

    输出电压是否会下降30%?

    SATA HDD 5V 电压轨的最大输入电容是多少?

    您可以共享电路板布局图吗?

    此外、您能否在 TPS53315上使用直流负载(而不是 HDD)、并以大约2us/div 的频率获取 VOUT 和 LL 节点的示波器图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您好!

    请找到随附的电路板布局、Vout 和 LL 信号快照。  

    板载 SATA HDD 5V 电源轨的最大输入电容为10uF。

    热插拔事件期间、输出电压的波形捕捉是不可能的、因为问题是在客户现场发现的。

    此外、仅在 Western Digital HDD 中观察到该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的波形是典型的、不会看到任何问题。   

    在原理图中、我会将 C318从330nF 更改为1uF。  

    布局仅具有3个输出电容器、原理图中有9个电容器。

    如果热插拔导致电源上的输出电流负载阶跃为0至12A、  

    我会添加更多的输出电容器。

    您能否通过将10uF 和12A 负载热插入电路板来重现此问题?

    您的客户是否向您发送了问题的波形或其他文档。

    您的客户能否捕捉热插拔期间的波动?    

    其他型号(非 WD)的 SATA HDD 热插拔是否没有波动?   

    更改 RTrip 或添加 Cout 是否会导致问题消失。  

    如果将 HDD 热插拔至实验室电源、则能否在示波器上测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.只是想知道 C318的价值将如何影响电涌或波动

    2.在初步设计阶段提供了3个电容器的经费。 但只有3个47uf 电容器,即使热插拔一个硬盘也会出现问题。 由于浪涌问题、我们在所有三个焊盘上都堆叠了额外的2个电容器。 现在、我们总共有9个电容器。

    3.一次热插拔一个硬盘不会导致任何波动。 一次热插拔2个设备会导致问题。 问题仅在于 WD HDD。

    4.您是否认为更改 RTRIP 会产生任何影响。 因为最大负载不会超过10A。 并且 RTRIP 已设置为超出负载电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) C318是内部线性稳压器(VREG)的输出电容器、我建议使用1uF/6.3V/X5R 电容器。

    VREG 是 MOSFET 驱动器和模拟控制电路的偏置电源。  为了实现稳健的运行、

    在 VREG 上具有稳定的输出电压非常重要。   在热插拔期间、VREG 上可能会有噪声、

    增加 VREG 上的 C 将最大限度地降低噪声并减少潜在问题。  

    2)、3)  当您在热插拔过程中表示换向时、 我不理解。

     输出电压降至零伏并重新启动。    输出电压下降是否为100mV、1V 等?   

     转换器是否具有不稳定的开关以及较大的输出电压纹波?  转换器是否关闭?

    4) 4) 如果输出电压降至零并重新启动、 则添加 Cout 和更改 RTrip 会有所帮助。  

    陶瓷电容器的有效电容随直流电压的变化而变化。    

    电压为5V 时、47uf/6.3V 的电容约为15-20uF、具体取决于尺寸。  

    原理图和您的波形显示了稳定的运行。      

    我认为获得 HDD 热插拔配置文件的波形或其他数据会有所帮助。   

    这是一个很难在没有图片的情况下进行故障排除的问题。

    您是否可以通过将20uF 和12A 负载(相当于2个 HDD)热插入电路板来重现此问题?  

    是否 已对 WD HDD SATA 进行了特性描述。    您能否验证硬盘的输入是否为10uF?   

    是否有人可以将 HDD 热插拔至实验室工作台电源并测量电源轨上的电流和电压?

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将与客户核实他是否能够探测信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     将于2021年1月初休假。  在等待客户回复时、我将此主题标记为"等待客户"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这与第4点有关、您提到增加 COUT 将有所帮助。 电路板上输出电容器的封装为0805。 目前、电路板上有47uF、10V 电容器。 此封装中最后一个可用的较高值为100uF。 但其电压为6.3V。  

    最好使用额定电压为6.3V 或10V 的电容器。  

    请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于直流偏置会降低有效电容、因此输出为5V 时、使用47uF 10V 电容器可能比使用100uF 6.3V 电容器更好。

    热插拔问题的相关信息。  问题可能是有一条通过 RCC 注入(C65、C325)从 VOUT 到 FB 的直接电容路径、该路径将 VOUT 下降到反馈的动态电压直接耦合、而不是将其从5V 降低到0.6V。

    如果 VOUT 快速下降180mV、则会强制 FB 下降180mV 并触发欠压保护。

    在设计中、我看到大量纹波注入、大约72mV (12V 至5V @ 400kH 输入1k Ω/100nF) 、远远超出了设计的实际需求。  以下是几个要尝试的操作:

    1) 1)只需加快瞬态响应

    将 R106从1k 更改为4.02k。  减少的纹波注入将有助于加快 VOUT 下降的瞬态响应、从而使转换器有更多时间在欠压保护跳闸前恢复 VFB。

    2) 2)如果仅凭这种变化无法解决问题、则增大 RTrip 可能有助于转换器在恢复期间向输出电压提供更多电流、从而帮助转换器更快地恢复。

    如果问题是电流限制限制了恢复时间、那么在热插拔 HHD 时、您应该会看到 VOUT 和 VFB 下降、然后 VOUT 线性上升、因为电流限制会以电流限制为输出电容器充电、 大约1ms 后、转换器停止并关闭输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您能向我提供有关纹波注入的更多见解吗? 当前的现有值由 TI 工程师提前提供。 请告诉我电流电路的 N 值。

    e2e.ti.com/.../3380159

    TI webench 显示了一个钽电容器。 我的设计中没有提供该信息。 这是否会导致任何重大问题。

    连接的是输出电压波形,输出电容仅为47uf*3。 在热插拔单个硬盘时观察到波动。 47uf*9电容器未出现此问题。 只是分享了波形、认为它可能有助于我们调试现有问题。

    4.''在过流情况下、流向负载的电流超过流向输出电容器的电流、因此输出电压往往会降低'您能否在数据表第15页解释这句话的含义。 第7.3.8节

    根据我的理解、流入负载的电流流经输出电容器。 因此它们如何变化。

    5.也可以参考附加的图像,这种下降的原因可能是什么。 是浪涌电流吗?

    IOCP 是否指示稳态电流或浪涌电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shiftali N

    您可能会因为假日季而延迟我们的回复。

    非常感谢。

    此致、

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    "N"因子是开关频率与 FB 处 RCC 注入产生的有效零频率与输出电容的交流纹波之比。

     选择1k 欧姆和100nF + 1nF C325时、他尝试使用3.3uH 电感器和3个22uF 电容器以400kHz 开关频率稳定回路、 随着输出电容从3x 22uF 增加到9x47uF、 稳定环路所需的纹波注入量会显著减少、因此我们希望减少纹波注入并加快环路响应速度、从而有效利用这些额外的输出电容器。

    输出电容约为6倍(电容为3倍、每个电容的电容为2倍)、因此"N"因子增加了6倍。  这会在输出端存在动态负载时导致环路响应非常慢、例如连接 HHD 驱动器的放电输入电容器。  减少纹波注入将有助于加快对热插拔引起的 VOUT 压降的响应。

    TI webench 显示了一个钽电容器。 我的设计中没有提供该信息。 这是否会导致任何重大问题。

    钽电容器在哪里?  有什么影响?  输出?

    改变输出电容或其 ESR 会影响环路稳定性以及转换器对瞬态的响应能力。  当改变输出电容或输出电容类型(ESR)时、必须在之后检查环路稳定性。  减少 Cout 还会降低转换器响应突然变化的能力、例如突然增加10uF 的未充电输出电容。

    如果不对补偿进行审查、可能会导致重大问题、但如果对环路进行调整、则应该是可以的。

    连接的是输出电压波形,输出电容仅为47uf*3。 在热插拔单个硬盘时观察到波动。 47uf*9电容器未出现此问题。 只是分享了波形、认为它可能有助于我们调试现有问题。

    您共享的波形显示了热插拔响应时 VOUT 下降、随后是恢复中的过冲、然后是由输出上的 OV 事件触发的关断。  断续超时、然后重启。  当输出电容减少如此多时、可以看到输出如何响应、但输出电容的变化也可能会影响稳定性并导致过冲。

    很难确切地看到热插拔、VOUT 下降和过冲之间的3ms 期间发生了什么、但在恢复、过冲至5.4V 然后关闭之前、VOUT 确实会下降约200mV。  根据我的计算、我认为环路带宽低于 L-C 谐振频率、这可能是环路稳定性的一个重要问题。

    4.''在过流情况下、流向负载的电流超过流向输出电容器的电流、因此输出电压往往会降低'您能否在数据表第15页解释这句话的含义。 第7.3.8节

    根据我的理解、流入负载的电流流经输出电容器。 因此它们如何变化。

    TPS53315中的电流限制使用逐周期谷值电流限制、从而延长每个脉冲的关断时间、直到"关断"时间内低侧 FET 上的压降低于电流限制设定点、从而限制流经电感器的平均电流。  发生这种情况时、负载电流高于电感器电流、必须使用流出输出电容器的电流来弥补漏电流。  随着电流从输出电容器流出、输出电压会降低。

    5.也可以参考附加的图像,这种下降的原因可能是什么。 是浪涌电流吗?

    是的、将未充电的输入电容连接到转换器的输出会导致转换器的输出下降。

    IOCP 是否指示稳态电流或浪涌电流

    如上所述、TPS53315的电流限制是一种逐脉冲电感器谷值电流限制、因此它可以在高达开关频率的频率下限制电感器电流、并对稳态电流和浪涌电流做出响应。  连接的负载所需的浪涌电流过大、会降低输出电压、因为输出电容器会提供过大的浪涌电流。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在我当前的设计中,N 值是多少,47uf*9.

     N=3.3uH*423uF*1.4ms (tON)/1k*0.1uF*2

    上述计算正确。

    2、还将更改开关频率帮助。

    3.您是否认为现有热插拔问题是由于所选纹波注入值不正确造成的

    4、您还能建议使用任何可实现的浪涌电流保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    N =(2 L x Cout) /(R x C x Ton)

    在400kHz 时、12V 至5V 的 Ton = 1.042us

    SO N = 2 (3.3uH x 423uF)/(1k Ω x 0.1uF x 1.042us)

    微秒全部抵消、我们得到3.3 x 423 /(104.2)= 1、396 / 104.2 = 13.4

    2) 2)更改开关频率是否有帮助?

    不是真的。  虽然降低开关频率会减小"N"因子、但不会改善环路的瞬态响应或减少过冲。

    3) 3)您是否认为现有热插拔问题是由于选择了不正确的纹波注入值?

    电流环路可能不够快、无法从热插拔10uF 未充电电容负载引起的瞬态中恢复输出电压。  降低注入纹波、从而加快瞬态响应、这有助于将瞬态保持在调节范围内、并防止 触发过冲或下冲保护。

    4) 4)您还能建议可实现的任何浪涌电流保护电路吗?

    TPS25982是一款电子保险丝电路、具有热插拔/热插拔功能以及非常快速的可编程电流限制功能、可添加到输出端以限制输出电容器的电流并控制热插拔的充电。

    通常、 热插拔控制器或负载开关(如 TPS22959)会包含在器件的输入端、而不是转换器的输出端。

    我认为最好的选择是首先通过将纹波注入电阻器从1k 增大到4.02k 来加快环路速度、然后查看环路带宽的增加是否可以避免关断。  如果没有、则在热插拔过程中对有问题的 SSDD 进行更高分辨率的输出电压捕获、可以更好地了解确切的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、根据我的纹波注入值、选择的 N 值将为26.7。  

    2、TON=1.042uS 是如何到达的。 我在数据表中找不到它。 对于12V 至5V 转换、它是否会保持不变?

    3.在数据表中,它提到输出电压>3.3V 时,N=4。 如果它始终等于4或大于4、则可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali N、

    我们的美国团队同事将在假期后向您提供反馈。 谢谢。

    顺便说一下、我可以简单地解释一下第二个问题。   

    2.对于 D-CAP 模式转换器、它应用自适应恒定导通时间控制。 TON=Vout/Vin*Tsw、那么您可以计算5/12/400k=1.042us。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)根据我的纹波注入值、选择的 N 值将为26.7

    2) 2) Ton = 1.042us 如何?

    如前所述、TPS53315使用 D-CAP 控制、这是一种恒定导通时间控制、导通时间由 VOUT、VIN 和所选开关频率在内部设置、使用公式 VOUT/VIN/FSW 为  12V 至5V @ 400kHz、即1.042us。  对于其他输出电压或开关频率、它会有所不同。

    3) 3)在数据表中提到、当输出电压大于3.3V 时、N = 4、它是否应始终等于4或大于4是可以接受的?

    数据表中的方程式为(L x Cout) /(R x C)≥N x TON/2,因此,从稳定性的角度来看,较大的"N"值通常是可以接受的。  但是、N 的值越大、环路的瞬态响应就越慢。  此外、如果"N"过大且(L x Cout)/(R x C)时间常数接近电感器和输出电容器的 sqrt (L x Cout)谐振时间常数、则环路也可能存在问题。

     

    您是否曾尝试将纹波注入电阻器从1k 更改为4.02k、以查看这是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能建议47*3电容器的纹波注入电路值。

    这是为了检查是否可以通过更改单个 HDD 热插拔的纹波注入电路值来解决不稳定问题,输出电容器将是47uF*3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    将输出电容减少到3个47uF 电容器将加快带宽、但也会通过突然增加一个未充电的10uF 输出电容器来增加输出电压的下降。  我不确定这是否是处理这一特定问题的正确方向。

    使用数据表中的纹波注入的"N"因数计算、我计算出最小注入(最大注入电阻)值为2.2k 欧姆。  David 最初提出的电阻为1.1k Ω、这是因为由于潜在的直流偏置电容损耗、有效 Cout 降低了50%。

    根据 ESR 仿真、使用另一种方法计算注入方法、我计算出我们需要仿真11m Ω ESR 以稳定141 μ F。  对于5V 输出和0.6V 基准、对于电感器中的每安培纹波电流、FB 引脚上需要1.3mV 的电压。  这将允许电阻值在25k 欧姆或12.5k 欧姆时尽可能大、因为直流偏置会使 Cout 降低50%。  但是、FB 引脚上的这种低纹波电压可能会导致极高的脉冲频率抖动、因此我们通常建议 FB 引脚上的纹波电压至少为10mV。

    对于7.294uV-s 的 Ton 时间1.042us、注入电阻器上的电压差为 VIN - VOUT = 7V  使用100nF 注入电容器时、我们得到的最大值为7.29k 欧姆。  由于此计算不受 Cout 电容的影响、因此我们不需要针对直流偏置电容损耗对其进行降额。

    为了获得最佳瞬态性能、我们需要最大的补偿电阻器、该电阻器在 FB 提供稳定性和足够的纹波以限制抖动。  这就是我建议您早点尝试4.02k、这样会将 FB 引脚的纹波保持在18mV 左右、但您可以高达7.2k 欧姆、以进一步增加环路带宽和响应。

    L-Cout 振荡电路的谐振频率为1/[2 * pi * sqrt (L x C)],3.3uH 和141uF (10kHz,如果补偿了50%的 Cout 损耗)为7.3kHz, 因此、我们需要确保环路带宽至少保持为谐振频率的2倍、以便当 L-C 谐振产生非常低的相位裕度时、环路不会交叉。

    对于4.02k 注入电阻器、在不降低输出电容器额定值的情况下、环路带宽为16k Ω、而在降低输出电容器额定值的情况下、环路带宽为32k Ω。  使用7.2k 时、带宽为28.8k 而不降额、而57.6k 与降额。

    使用1k 电阻器时、补偿带宽仅约为4kHz 或降额时约为8kHz、低于谐振频率。

    通过这一更详细的分析、我建议在两种情况下将注入电阻器更改为6.8k 或7.15k 欧姆、即3x 47uF 或9x 47uF。  4.02k 可能就足够了、但6.8k 或7.15k 将提供更好的性能。