This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740 2kW Rev_E 全桥功率级原理图

Guru**** 2767145 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962711/pmp8740-2kw-rev_e-full-bridge-power-stage-schematic

主题中讨论的其他器件:PMP8740

尊敬的先生:

我们将遵循适用于 110V/20A 的 PMP8740参考设计  

 在 PMP8740 2kW Rev_E 全桥 功率级原理图中、变压器(PQ50-50 145400-A)的额定值为32V/60A。  

请建议变压器支持110V/20A 器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridhar、您好!

    这些 kW 全桥变压器不是库存、而是定制的。
    为您附加了功率级分析、因此您可以轻松生成
    变压器规格、以便与您喜爱的磁性元件供应商联系。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Sridhar.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供变压器详细信息。

    请为 我们的参考提供 PQ50-50 145400-A 变压器计算(用于 PMP8740 2kW Rev_E 全桥 功率级)。

    如果可能、请提供变压器计算链接、以便我们轻松进行设计计算。  

    此致、

    N.S.Prateep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridhar、您好!

    请使用我们 TI 主页中的 Excel 电子表格来计算您的设计;
    为方便起见、我添加了第一个起始值、请进行验证。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Sridhar.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请提供 PQ50-50 145400A 变压器数据表(位于全桥 T4)。 我们没有在互联网上获取此数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我的优先请求是110V 输出。

    但现在我要询问 PMP8740 2kW Rev_E 全桥 T4变压器详细信息、以测试同一电路。 如果您提供 T4变压器的详细信息、我们将制造相同的变压器并继续测试。

    此致、

    nsprateep@sirveen.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PQ50_2D00_50-145400_2D00_A.pdfHiSridhar、

    如 Bernd 之前所述、这是自定义零件。

    随附的是我们的规范、但您需要找到自己选择的供应商来构建它。

    谢谢、

    Robert