This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1 VC 引脚滤波电容器选择

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965844/bq79616-q1-vc-pin-filter-capacitor-selection

你(们)好

  VC 引脚滤波电容器具有0.47uF 0.8uF 1uF。 如何确定外部滤波电容器的电容?

数据表第 233页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您的问题是606还是616? 这些是不同的器件。 如果是606 (6节电池器件)、我们建议使用上述值-每一个值都不同、以实现最佳的外壳性能。 对于616、您可以使用所有.47uF。

    此致、

    泰勒