This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:bq24075

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967376/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075

您好!

EN1 -0V、EN2 -5V、TS - 0.6V、-ILIM 1K 我的库存中只有1K 而不是1.1K、R-ISET 866欧姆。

我想以1A 的电流为电池充电、因为我使用的是2500mah、3.7V、我只想在2.5小时内为电池充电。

输入由直流电源提供输入电压:5V

我的问题是直流电源的电流消耗从未超过0.2A、而此电流电池耗时几乎要6小时。  从3V 到3.8V (甚至不是电池的满容量)充电。如何将快速充电电流设置为1A、以便在不 降低效率的情况下、电池将在2.5小时内充电。

我已将 R_ISET 更改为590欧姆、电流消耗增加至0.3-0.4A、有时会增加至0.55A、但使用 ISET 电阻器590欧姆、电池必须以1.5A 电流充电、但并非如此。

如果提供的输入电压为5.9V、则流耗从0.2增加到1A。 但 PCB 会变热。

我有什么问题吗?

请帮助。

我对前一个主题中的响应不满意、我正在打开一个新主题并希望找到解决方案。 链接到我之前的主题,请浏览一次 : e2e.ti.com/.../3570572

谢谢、此致、

P.Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的设计。

    谢谢、此致、

    P.Akhil

    e2e.ti.com/.../6180.TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P.Akhil:

    很抱歉、我在上一个主题中提到了原理图、由于这是同一个问题、我们将继续支持该问题。  

    链接: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/966286/3574926#3574926

    我正在关闭此主题、并标记为决心继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    我能够回顾这两个主题。 我看不到原理图有任何问题。  

     我的第一个怀疑是电池电压过低时热调节会起作用、但增加 VIN 侧的电压看起来会实际增加充电电流、而不会增加充电电流。  

    对于消耗的电流、您是否断开了电池充电器和电池之间的连接? 还是在 VIN 侧测量。 如果您有电压波形、那会很好-您还能确认表上测量的电池电压实际上在 BQ24075的引脚上吗? ( 在电容 C5两端测量)-我们希望消除由于与电池串联 R 而导致的任何增加。  

    您的 PCB 还有多少层? 您是否还在测量电容 C1上的 VIN 侧电压? 1 Ω 电缆上的1A 电流是1V 压降、这可以解释为什么您必须不断增大 VIN 以进行充电、而不会进入 DPPM 等任何环路。 您是否为 VIN 端尝试过不同的电缆?

    此致、

    Gautham Ramachandran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出的详细问题、

    很抱歉、我没有任何示波器来为您提供所需的波形。

    不是、我没有断开 电池充电器和电池之间的任何连接

    为清楚起见、我再次提到我是通过稳压电源(RPS)提供输入、输入电压和电流消耗读数取自 RPS 显示屏、通过在与 C5相同的电池端子之间连接万用表来测量电池电压。

    我在使用不同的电缆时突然遇到了一个新问题、我不知道为什么要面对它。 在负载和空载条件下、使用新电缆和之前的电缆时、输入电流限制为0.18A、我还尝试将输入电压提高到6.5V、但没有改变。

    如果在  电池已同时连接的情况下连接负载(使用某个电位计进行电阻)、则之前用于增加电流消耗。  

    我怀疑我已经多次打开和关闭 RPS 并将其连接到电路板、这可能会导致在开关打开时进入 BQ24075的输入电流过大、 但 IC 现在还可以、充电电流为0.18A。如何使 IC 恢复正常、这可能是什么原因?

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Gautham 提到的、原理图中没有问题、但看起来它的设计方式允许通过引脚接头和跳线进行大量配置更改。 您能否提供有关器件设置的更多信息、例如输入电流限制和 ENx 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我想测试500mA、1A、1.5A 的充电速率、以便为我的3.7V 锂离子/聚合物电池充电。

    它从稳压电源获取输入、可提供高达2A 的电流。

    我在一个板中遇到问题、因此我组装了另一个板、但我仍然面临问题。

    EN1 - 0 (JP1)一直关闭、EN2 -(R2 - 10K)、R_ILIM = 1K。

    问题1:

    我目前正在使用 590E 测试 R_ISET、以在1.5A 电流下充电、 我观察到的最大电流为1.5A、但电流在不到1分钟的时间内下降到600mA、再次上升到1.1A、再次下降到大约1A、并在1.0A 时保持相当恒定、C1 (IC、引脚)的电压为4.79V。 为什么我没有获得常数1.5A、因为我已将 R_ISET 设置为590E。  

    我是否可以设置 R_ISET = 866并期望恒定电流为1A、如图28所示、 并检查1A、因为这是我要实现的最后一个目标 、所以我可以在2.5小时-3小时内为2500mAH 电池充电、或者获得恒定1A、我是否需要使用带有590E 的 R_ISET 来实现1A。

    问题2:

    正如 Gautham 提到的、他认为输入电缆确实有一些压降、我更改了输入电缆、输入电容器的电压现在为5V、但仍然没有获得1.5A 的恒定电流消耗。 如数据表中所述、我的目标是以图28中的红色图形表示充电周期、 我也将其附在这里。

    我如何获得它?

    问题3:

    这里需要注意的一点是、输入为5V/RPS、并且在 C1处测得的电路板电压与电路板相同、而电路板上没有电池连接。 但是、一旦我连接、电池电压就会下降并随附在 C1 (IC 输入引脚电容器上)处的电压变化、并且充电电流在0.6至1A 之间变化、但我期望数据表中的图28所示。 这种下降是否正常、或者我是否需要注意这一点?

     

    问题4:

    电路板也会发热。 以1A 的充电速率充电时、IC 是否会普遍升温、或者 我是否需要注意这一点?

    第一板中的问题:

    问题5 (这是在另一个电路板中):

    我在使用不同的电缆时突然遇到了一个新问题、我不知道为什么要面对它。 在负载和空载条件下、使用新电缆和之前的电缆时、输入电流限制为0.18A、我还尝试将输入电压提高到6.5V 之前、它在5V 时为0.5A、但在第二个电路板中没有此问题。

    如果连接 负载(使用某个电位计进行电阻式连接)同时 已连接电池、但在第二个电路板中不存在此问题、则之前用于增加的电流消耗。

    我怀疑我已经多次打开和关闭 RPS 并将其连接到电路板、这可能会导致  在开关打开时进入 BQ24075的输入电流过大、 但 IC 现在还可以、充电电流为0.18A。如何使 IC 恢复正常、这可能是什么原因? 这是否与数据表中的图27有任何连接。

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的数据、输入电压下降看起来可能会导致输出下降、充电电流也可能下降。 根据您的配置、这将是充电电流减小(DPPM)的原因。  

    [引用用户="6496289"]

    如数据表中所述、我的目标是以图28中的红色图形表示充电周期、 我也将其附在这里。

    我如何获得它?

    [/报价]

    这是电池需要预充电的一个充电周期。 这种情况随着时间的推移在电池低于3V (预充电至快速充电转换阈值)时的正常运行情况下发生。  

    [引用用户="6496289"]

    但是、一旦我连接、电池电压就会下降并随附在 C1 (IC 输入引脚电容器上)处的电压变化、并且充电电流在0.6至1A 之间变化、但我期望数据表中的图28所示。 这种下降是否正常、或者我是否需要注意这一点?

    [/报价]

    这种下降是不正常的。 这可能与电源无法提供足够的电源或电路板连接问题相关。

    [引用用户="6496289]Board 也变得有点热。 以1A 的充电速率充电时、IC 是否会普遍变热、或者 我是否需要注意这一点?[/引述]

    IC 通常会自然加热、但通常不明显。 由于功率耗散增加、您可能会看到热量增加。 有关正常运行时的热问题、请参阅 数据表中的第12.3节"热注意事项"。

    [引用用户="6496289"]

    我在使用不同的电缆时突然遇到了一个新问题、我不知道为什么要面对它。 在负载和空载条件下、使用新电缆和之前的电缆时、输入电流限制为0.18A、我还尝试将输入电压提高到6.5V 之前、它在5V 时为0.5A、但在第二个电路板中没有此问题。

    如果连接 负载(使用某个电位计进行电阻式连接)同时 已连接电池、但在第二个电路板中不存在此问题、则之前用于增加的电流消耗。

    我怀疑我已经多次打开和关闭 RPS 并将其连接到电路板、这可能会导致  在开关打开时进入 BQ24075的输入电流过大、 但 IC 现在还可以、充电电流为0.18A。如何使 IC 恢复正常、这可能是什么原因? 这是否与数据表中的图27有任何连接。

    [/报价]

    这与电池充电曲线没有任何连接。 如果负载电流消耗增加、电流消耗应增加。 进行测试时、请确保 IC 未处于热调节状态。 这可能会导致器件降低充电电流。  

    为了进一步诊断此问题、当您看到每个电流时、/PGOOD、/CHG 和 ISET 上的电压是多少?