This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:BAT 和 ISET1之间的电容为0.22uF。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966219/bq24038-0-22uf-cap-between-bat-and-iset1

器件型号:BQ24038

尊敬的先生:

如果在充电电流低于300mA 时不增加220nF、会产生什么副作用?

请告诉我建议我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    这不是必需的、但如前所述、它改进了低电流充电设置下的运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢你的答复。

    您能否详细解释哪一点可以改善操作。

    在 低充电电流(300mA)下恢复 DPPM 模式后、我们无法更改充电电流。

    请告诉我任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    这是否与我们之前讨论过的问题相同?  

    请参阅: BQ24038:在恢复 DPPM 模式后更改了充电电流

    我想更新并说这个问题仍在研究中、我已经对 EVM 执行了测试、但这些测试不能反映客户看到的问题。  

    我将研究电容器的运行改进点、并在获得信息时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您能告诉我 有关电容器的详细信息吗?

    我的客户明天会订购 PCB。 因此、尽快需要您的评论。

    期待您的回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    当充电电流设置为100mA 至10mA 范围等低充电电流时、电容器将增加稳定性。