This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:bq24075

Guru**** 2505315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966286/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075

您好!

EN1 -0V、EN2 -5V、TS - 0.6V、-ILIM 1K 我的库存中只有1K 而不是1.1K、R-ISET 866 Ω、\

我想以1A 的电流为电池充电、因为我使用的是2500mah、3.7V、我只想在2.5小时内为电池充电。

输入由直流电源提供输入电压:5V

我的问题是直流电源的电流消耗从未超过0.2A、而此电流电池耗时几乎要6小时。  从3V 到3.8V (甚至不是电池的满容量)充电。如何将快速充电电流设置为1A、以便在 不 降低效率的情况下、我的电池能够以2.5A 的电流充电。

如果提供的输入电压为5.9V、则流耗从0.2增加到1A。 但 PCB 会变热。

我有什么问题吗?

请帮助。

谢谢、此致、

P.Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认 IC 已正确安装在 PCB 上而没有任何短路? 当电流从0.2增加到1A 时、电池电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想指出、该器件的充电电流范围最大为1.5A。 如果您正在寻找更高的充电率、我可以针对此问题提供正确的支持或推荐器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、IC 正确就位、无短路。

    我在电池上连接了电压表、下面是读数。

    很抱歉、我提到"(如何将快速充电电流设置为1A、以便在 不 降低效率的情况下、我的电池能够以2.5A 的电流充电。) 2.5A 之前正确的句子是 "如何将快速充电电流设置为1A、以便在不 降低效率的情况下、电池在2.5小时内充电"

    PFA

     在执行上述所有测试并在从电路上断开电池后测量电压后、电池上的电压为3.72V。

    当输入电压为5.0/5.1V 时、达到3.7V 电池停止消耗电流、如果输入电压增加到6V 以上、则消耗10mA 电流  

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将 R_ISET 更改为590欧姆、电流消耗增加至0.3-0.4A、有时会增加至0.55A、但使用 ISET 电阻器590欧姆、电池必须以1.5A 电流充电、但并非如此。

    我有什么问题了。

    请帮助。

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P.Akhil:

    我注意到您还在使用电量监测计(BQ27441)、此信息是否来自电量监测计? 您是否能够为 BQ24075上的输入、输出和电池端子提供电压和电流波形?

    我还在这里附上了您的原理图、以便从另一个线程中轻松参考。

    e2e.ti.com/.../5700.6180.TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有任何示波器来为您提供所需的波形。

    否不是来自电量监测 计的信息。

    为清楚起见、我再次提到我是通过稳压电源(RPS)提供输入、输入电压和电流消耗读数取自 RPS 显示屏、通过在电池端子之间连接万用表测量电池电压。

    我今天遇到了一个新问题、我不知道我为什么要面对这个问题。 在负载和无负载条件下、输入电流限制为0.18A、我还尝试将输入电压提高到6.5V、但没有变化。

    如果在  电池已同时连接的情况下连接负载(使用某个电位计进行电阻)、则之前用于增加电流消耗。  

    我怀疑我已经多次打开和关闭 RPS 并将其连接到电路板、这可能会导致在开关打开时进入 BQ24075的输入电流过大、 但 IC 现在还可以、充电电流为0.18A。如何使 IC 恢复正常、这可能是什么原因?

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以使用 IN_ADC、BAT_ADC 中显示的数据和电量监测计中的数据来验证这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    来自电量监测计的数据不准确、因此我没有记录从电量监测计和电阻器到 IN_ADC 和 BAT_ADC 的任何读数 、因此未组装。

    很抱歉、我无法提供您要求的任何信息。

    数据是强制性的吗?

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P.Akhil:

    我将在另一个线程中回答您的线程。  

    链接