This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603-Q1:LM43603-Q1:开关频率的最大容差是多少?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966741/lm43603-q1-lm43603-q1-what-is-the-max-tolerance-of-switching-frequency

器件型号:LM43603-Q1

您好!

LM43603-Q1的设计输入电压范围为9V 至36V、客户电路板的输出为5V。

LM43603-Q1的 RT 引脚 与一个电阻器连接、以使开关频率为990KHz。

电阻值为40.2K 欧姆、容差为1%。  

但是、测得的开关频率为870KMHz。

误差为12%。

在数据表中 、频率调节精度为10%、我知道这是典型值。

LM43063-Q1的最大容差开关频率是多少?

12%误差是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    FREQ 公式由曲线拟合提供、因此在某些频率点可能存在稍高的容差、我们没有最大变化数据。

    如果您对精度有更严格的要求、则可以调节 RT 电阻器、直到在负载电流高于1.5A 时 SW 频率达到目标值990KHz。 然后在电路设计中使用该值。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当 RT 引脚开路时、开关输出(SW 引脚)的波形不正常。  

    开关输出的方波不清晰。

    当 RT 引脚为40.2K 欧姆时、所需的开关频率为990KHz。

    但测量频率为866Hz。 它超出容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY

    根据 RT 开路时测得的 SW 波形、此电路在 DCM 模式下工作、并且在频率增加至990KHz 时在 CCM 模式下工作、 但在轻负载条件下实际频率可能会降低。

    因此、请测量负载为1.5A 或更高时的 SW 频率、客户可以使用 E-LOAD 对输出进行偏置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我知道典型的精度容差为10%、但它没有最大容差。

    大多数单元具有相似的频率和特性、但只有一个单元具有不同的特性。

    正常单元具有45mA 和过载电流、990KHz 时输入电压为36V、输出电压为5V。

    开关频率也接近990KHz。

    但异常单元具有39mA 负载电流和870 KHz 频率、

    我应该请求故障分析吗?

    我可以决定什么是正常的?

    是否有一些问题可以检查它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY、

    在轻负载电流下、即小于0.5A 时、转换器的频率将从 RT 电阻器提供的频率设置点调制。

    在更高的负载电流(即>0.5A)下、转换器的频率将处于 RT 电阻器可检测的设定点。

    输入电压越高、即使在轻负载条件下、也可能导致 RT 电阻器在设定点稳定的频率、因为开关频率是通过峰值电感电流 r.t 调制的。

    上述情况下、10%的精度设置是在高负载电流下测量的开关频率。

    由于采样峰值电感器电流的变化或 该测量值的变化、在轻负载下、一个部件之间可能存在一些差异。

    如果在该电源转换器的所有负载范围内要求高频率精度、我建议使用 LM62440等工作频率恒定的转换器。