This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:使用 ITIMER 时更改 ILIM 电阻器的问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966911/tps25947-question-for-changing-ilim-resistor-when-itimer-is-worked

器件型号:TPS25947

专家您好!

在运行 ITIMER 时、我受控更改 ILIM 电阻器。 然后、我对 ITIMER 的行为有疑问。

我认为、在检测到内部 OC 比较器输出电流超过 ILIM (由外部 ILIM 电阻器定义)期间、ITIMER 正在为 ITIMER 电容充电。
之后、当 ILIM 电容器超过 ILIM 比较器的阈值(1.07)时、器件启用过流限制。
此外、ILIM 阈值电压由与输出电流(182uA/A)和外部 ILIM 电阻器相连的电流源定义。

因此、我猜、即使使用了 ITIMER、OC 阈值也会随外部电阻器值而变化。
例如,如果通过更换外部电阻器将 ILIM 值相对于电流输出电流更改为更高的值,ITIMER 将立即复位。 此外、当 ILIM 电阻器发生变化时、只要新阈值高于电流输出电流、ITIMER 将继续为 ITIMER 电容充电。
换言之、如果无论运行条件如何变化 ILIM 电阻器、ILIM 阈值都会立即更改。

这种理解是否正确?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Kazuki Kuramochi、

    从方框图可以看出:

    当电流 大于 ILIM 时、OC 信号被置位。 当 OC 信号被置位时,它将1.8uA 的电流源短接到 ITIMER 引脚,这将导致 ITIMER 电容器放电。  

    2.如果 ITIMER 电容器放电至1.07以下、因为输出电流仍高于 ILIM 、则 设置 ITIME_EXPIRED;否则、如果在 ITIMER 电容器放电期间输出电流降至 ILIM 以下、则会复位 OC 信号并从 ITIMER 引脚断开电流源、并将 ITIMER 引脚设置为2.57v。

    因此、当 ITIMER 放电并更改 RILM 时、您将:

    如果输出电流小于新的 ILIM、则会复位 OC、ITIMER 电容器将停止放电、ITIMER 电容将设置为2.57v。

    但是、如果输出电流大于新的 ILIM、它将设置 OC、ITIMER 电容器将继续放电。

    希望能回答问题。

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的支持。

    我理解我的预期行为是正确的。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Kazuki Kuramochi、

    谢谢你。 我现在要关闭线程。

    此致

    Kunal Goel