This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:该器件中有哪个内核?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD9240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963079/ucd90120-which-core-is-in-this-device

器件型号:UCD90120
主题中讨论的其他器件: UCD9240

您好!

我想知道该器件内使用的是哪种内核/微控制器?

此致、

Frans Moeskops

JTAG 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否解释一下您为什么要了解这一点?您是否计划使用 JTAG 对 UCD90120进行编程?

    我们建议使用 I2C over JTAG

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想通过 JTAG 对 UCD90120进行编程。 我们为 UCD9240提供了类似的解决方案、现在我们收到了 UCD90120的请求。

    此致、

    Frans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉耽误你的回答。 它具有与 UCD9240相同的内核。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    感谢您的回答、很抱歉耽误您的回答。

    是的、答案会很好地帮助我、所以问题得到了解决。

    此致、

    Frans