This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500输出电流问题

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964682/tps61500-tps61500-output-current-problem

器件型号:TPS61500

大家好、  

你好。

我们的客户在使用 TPS61500时遇到的情况需要帮助。 请帮助查看 PCB 和原理图。 以下是我们获得的详细信息。

"我想联系您、因为我怀疑我从您的供应商之一 LCSC 那里销售了一些有缺陷的 TPS61500 3A 升压恒流 IC。 我已经尝试将设计中的所有内容从电感器值、输出电容器、开关频率设置、电流设置电阻器值更改为无效。 IC 的供电电流似乎不超过1.3A。 尽管我必须指出、对于大约低于800mA 的较低电流、它似乎正常工作。

我已经将很多板组合在一起、但它们似乎都有相同的问题。 我运行了数据表中的公式以计算出的最大输出电流、计算出的最大值为2+ A。此外、示波器上的波形看起来不是很好、与数据表中的波形有很大差异。 测试条件如下:输入电压:3.91V RMS、输出电压4.52v RMS。 频率设置电阻器100killo 欧姆、分别为 OVP 120k 和21k 欧姆电阻器设置分压器值。 电感值为22uH、其中 Isat 为来自 Panasonic 的3A。 电流设置电阻为0、095欧姆。 二极管是 DIYI 品牌5A 40V 225mv 测量压降 SBD。 输出电容配置包括5个额定电压为50V 的4.7uF 1206尺寸 TDK X7R 电容器。 软启动电容器是一个额定电压为10V 的22uF TDK 1206电容器。 我的所有组件、包括 TPS61500、都来自 LCSC。 "

随附原理图和 PCB 布局。 感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../Schematic-and-PCB.zip

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您能否提供 SW、Vout、电感器电流的相应波形以供进一步分析?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、


    我们的客户将为其加载7个串联的 BY255二极管以模拟 LED、这是否适用于电流测量?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SW 的波形。

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我不认为通过二极管来仿真 LED 特性是一个好主意、因为二极管压降与 LED 不相似。

    对于 Vout 波形、是否有直流耦合图?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    你好。

    根据我们的客户、他们没有符合其设计的输出电流和电压要求的高功率 LED。 这里是提供的波形、它会不断从振荡中下降。 根据它们、在激光二极管负载下的行为相同、激光二极管负载与 LED 的行为相同、但对热失控更加敏感。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请参阅以下二极管 I/V 曲线。 对于较大的电流(例如1.3A)、它需要比正常 LED 大得多的电压、这可能超出 TPS61500输出范围。 但是、对于800mA、TPS61500可能具有升压功能。

    因此、请说服客户使用 LED 重试。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    根据我们的客户、该器件在 LED 负载不提供超过3A 电流的情况下的性能相同、LED 的 VF 为4.5、驱动器由4V 9A 电源供电。 它们设计了驱动器、因为它在处理3A 和升压的数据表中声明了这一点。 其设计的最大 VF 必须满足 由4V 供电且输出电流为3A 的4.7vF LED 的要求。 TPS61500能否支持此功能?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、TPS61500@3A μ A 的最小电流限制。 但必须指出、3A 只是电感器峰值电流、而不是平均电流。 因此、对于实际应用、平均输出电流低于3A。

    BR、

    Robin