This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:TPS561208

Guru**** 2510215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967474/tps561208-tps561208

器件型号:TPS561208

尊敬的 TI 团队:

我们根据您的参考电路为器件型号 TPS561208直流/直流设计了 PCB。 我们施加了12V 输入、但我们得到了可变输出。 我附上了电路原理图。 请参阅下面随附的文件、帮助我们获得所需的输出。

e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC_5F00_CKT.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LC 似乎太大。

    建议参考"表8-2。 建议的组件值"或 WEBENCH 工具。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    实际上,我没有将输出电容器串联到电感器上,现在我连接了它并使它工作了。 谢谢。

    如何使用 Tps561208生成3.3VDC 以为微控制器供电、它是否会产生比 LDO 更小的纹波?

    我唯一担心的是输出纹波,如果用作微控制器 ADC 块的 Vref 电源,那么它不会有很大的变化,否则我的 ADC 计数将会变化。

    谢谢、此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您期望的输出电压纹波比是多少? 通常、您可以添加更大的电容器以减少输出电压纹波。  

    简而言之,您可以使用 WEBENCH 工具“系统信息”下的“峰-峰值输出纹波电压”来检查此纹波数据。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预期的纹波比 LDO 提供的值小。

    我将按照您的建议检查 Web 工作台工具。

    其次,为了检查 TPS561208的电流处理能力(1A 的电流能力和+5Vdc 的输出电压),我们在 TPS561208的 o/p 之间连接时遇到了100mA 负载电阻的问题。 它也被烧了。

    请说明原因。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohit,

    通常、开关稳压器纹波会大于 LDO。

    其次,我不理解你的问题。 您是说在 TPS561208输出和 GND 之间添加100mA 负载、然后器件损坏了吗?