This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于输出端所需的结果

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967294/bq25703a-regarding-the-required-results-at-the-output

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生/女士:

芯片设计的要求是

i/p:15V/2.5A

O/p:12V/1.2A

仅在没有系统的情况下使用电池

我在电池端子处获得10.6V 的输出电压、系统电压显示为13.44v 对于我来说、我只需要为配置为3节电池充电、一切都很正常、我怀疑它正在为我的电池充电、因此请提供帮助 我这些


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0x0C 最小 SYS 电压设置为多少? 该值应低于您的电池电压、以便快速为电池充电。

    检查寄存器0x21中的状态、以确保您处于快速充电模式、而不是任何其他故障。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢主席的答复

    最小系统电压9.216v,但由于某种原因它仍然显示13.6V…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其设置为9.216V、但它显示13.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    SYS 电压在 VBAT 上浮动、因此 BATFET 尚未开启。 电池侧未正确设置/检测到任何内容。

    您为 Reg0x04充电电压设置了什么值? 是否在 SRP 处测量10.6V 电池电压?

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复

    在 SRP 处测量电压

    0x04为00,0x05为30..........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外一件事是、我应该遵循寄存器中的设置、 我在原理图中不使用 PROCHOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    充电电压设置正常。

    请按照 EVM 用户指南设置器件。 如果仍有问题、是否可以转储所有寄存器设置以供查看? 似乎缺少某些东西、SYS 电压不正确!

    在 Reg0x20/21中仔细观察、确保您处于快速充电环路中并且没有任何故障。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,它开始工作  

    SIR 最大充电电流是多少?输入电压和输入电流是一款微控制器,使用3.3V 电压,最大消耗500mA……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    很高兴听到它现在正在工作。

    实际最大充电电流受输入电压/电流、电池电压和充电效率的限制。 根据您的数据、电流约为3A、远高于您的1.2A 设计目标。

    i/p:15V/2.5A

    O/p:12V/1.2A

    但是、其他因素可能会阻止您到达那里、例如 IINDPM 设置过低、电池电压太接近最大充电电压等  

    此致、

    林红