This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:设置开关频率

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967632/lp87702-q1-set-switching-frequency

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87702

尊敬的团队:

如何调整和设置2MHz、3MHz、4MHz 的开关频率?

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    感谢您的提问。 我已将此主题分配给 LP87702-Q1 PMIC 的专家、但由于假期的原因、请耐心等待响应。 我希望有人在1月4日星期一回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    为了防止您等待太久、我查看了 LP87702-Q1的数据表、其中显示以下内容:

    "ƒSW =开关频率、PWM 模式、OTP 可编程"

    请参阅每个可订购器件型号的技术参考手册(TRM)、它将告诉您编程到 OTP 存储器中的开关频率:

    • LP87702-Q1技术参考手册:降压和升压稳压器的开关频率= 4MHz
    • LP87702D-Q1:技术文档中未提供 TRM。  需要等待器件专家在此处提供答案。
    • LP87702K-Q1: 技术文档中未提供 TRM。 需要等待器件专家在此处提供答案。

    您还可以在运行时操作期间修改开关频率、方法是将 I2C 命令写入寄存器0x31 (FREQ_SEL):

    • BOOST_FREQ_SEL =位2:0b = 2MHz、1b = 4MHz
    • BUCK_FREQ_SEL =位1-0:00b = 2MHz、01b = 3MHz、10b = 4MHz、11b = 4MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy、产品 文件夹中包含了-D 和-K 版本的 TRM。 所有版本均在4Mhz 频率下切换。  

    默认 Fsw 不能手动更改;将默认开关频率更改为2MHz 或3MHz 需要自定义 OTP 修订版。