This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95496QVM:选择电感器和输出电容

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, CSD95491Q5MC, CSD95496QVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967519/csd95496qvm-choose-inductor-and-output-caps

器件型号:CSD95496QVM
主题中讨论的其他器件:TPS53681CSD95491Q5MC

尊敬的 E2E 团队:

我们在2+1模式下使用 TPS53681:

  • 环路1:2相:CSD95491Q5MC
  • LOOP2:单相:CSD95496QVM

 

LOOP1:输出电压:0.9V/40A 最大非瞬态要求、 电压 Tol +/-5%

LOOP2:输出电压:1.8V/8A 最大非瞬态要求、 电压 Tol +/-5%

我在为每个相位选择电感器和输出电容数时遇到一些困难,您能不能向我们提出建议?

 关于电感、我使用了以下公式:TPS53681数据表中的以下公式

 

在我的案例中:

LOOP1:

IPP:(40/2)*0.3=6A

Vin (最大值)=12

Vout=0.9

Fsw:600kHz

  • L=231nH (选择250nH)

 

LOOP2:

IPP:(8/1)*0.3=2.1a

Vin (最大值)=12

Vout=1.8

Fsw:600kHz

  • L=1.214uH (我不知道我是否可以使用该值)

 

此致

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    感谢您的关注。

    CSD95496QVM 可支持的最大电感为1uH、您可以选择1uH。

    对于输出电容、您可以参考应用。 注释如下。

    从开始到结束的多相降压设计、第1部分(修订版 A)

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的反馈和应用手册

    您能否为我提供 CSD95496QVM 的完整数据表?

    是否可以检查我的远程信息处理设计?

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    请将您的请求发送至 VR[at]list[dot]ti[dot]com

    谢谢。