This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:去耦电容器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967653/lm1085-decoupling-capacitors

器件型号:LM1085

我在设计中使用 LDO (LM1085)将24V 电源转换为12V、非常适合输出电流要求。

我知道、为了确保 LDO 正常工作、我需要为此选择合适的去耦电容器、数据表显示 LDO 的输入端应为10uF、输出端应为10uF。

我的问题是、如果我为输入电源电压使用旁路电容器(0.1uF 和100uF)、那么 LDO 输入端的有效电容将发生变化、LDO 是否工作正常、如果不是、如何为电源选择旁路电容器、以及、 LDO 是否有任何范围的去耦电容器? 电容器的尺寸是否重要(如0805、0603、1206等)?

除此之外、我还想问、如果我必须将12V 进一步转换为5V、那么 LDO 输出端的有效电容将不再是10uF、因为在第二个 LDO 的输入端增加了另一个电容、 现在如何选择电容值?   

我将赞赏为消除我的疑虑所做的努力。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeet、  

    通常在 LDO 的数据表中、所需的输出电容器和建议的输入电容器是非常靠近输入/输出引脚的本地电容器。 只要满足本地电容器的建议、就可以了。 LDO 设计用于驱动具有电容的负载。 最好为电源使用去耦电容器、去耦将有助于降低源阻抗、这对于 LDO 的输入很有用。  

    至于您对5V 电压轨的第二个问题、您可能已经注意到、输出电容器的大部分输入被称为"高于"某个值、正如我之前所说的、因此不需要使用远程电容器。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    此外、电容器的 ESR 起着重要作用、它会随着电容器的尺寸和材料(如陶瓷电容器或钽电容器)的变化而变化。

    只是想知道要选择的去耦电容器的尺寸和类型、数据表中没有提到这一点。

    谢谢  

    Sangeet Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sangeet、  

    对于输入电容器、您需要较低的 ESR、这将有助于降低源阻抗、从而转换为更好的交流瞬态性能。 输入电容通常与 LDO 的稳定性无关、但输出电容可能需要某些 ESR 来实现稳定性、输出电容的 ESR 要求对于本地电容有效、通常最高可达 LDO 的1-2MHz 带宽。  

    此致、
    Jason