This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767:有关推荐的输出电容器的查询

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966555/tps767-inquiry-on-recommended-output-capacitor

器件型号:TPS767

大家好、

我们的一位客户在其设计中使用 TPS767 (5V 型号)、他们遇到间歇性问题、在这种情况下、噪声被引入到可追溯到 TPS767的系统中。 数据表建议输出电容器规格、指定 Sprague 和 Kemet 电容器满足这些要求。 他们查看了 Kemet 的规格表、但无法找到有关这些器件 ESR 的任何声明。

现在、使用钽电容器替代陶瓷电容器似乎可以解决该问题。 他们想知道我们是否有进一步的信息、其中说明陶瓷电容器在某些频率下具有已知的 ESR 值、以及这些器件的器件型号可能是什么。 他们认为最初为该器件选择了该器件、但他们有许多陶瓷器件显示了通过换用钽解决的问题。 这些知识还可以帮助跟踪问题的根本原因并完全解决他们遇到的问题。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、  

    通常、LDO 的主要噪声源是内部带隙基准。 输出电容器可能会影响 LDO 的带宽、这可能会影响 LDO 的噪声性能、但只会延长一定的时间。 同时、输出电容器会在 LDO 的输出端创建另一个滤波、从而降低噪声。 影院和 钽电容器的谐振频率可能处于不同的频率。

    在您所描述的应用中、钽电容器可能恰好具有更接近主噪声频率的谐振频率。 这里可能发生的另一件事是、它们用于满足 LDO 的 ESR 要求的陶瓷电容器、如果不满足、LDO 的输出可能会看到一些振荡、并且小振荡也可能被解释为过量噪声。 如果没有实际数据、我们很难判断他们的应用中到底发生了什么。  

    您可能会发现此 应用手册 对噪声讨论很有用。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您关注这一问题! 我们已经向客户分享了您的回复详情、他们希望了解有关使用 TPS76750QD 时 ESR 必须介于0.05和1.5欧姆之间的频率的更多信息。 查看具有此参数的不同电容器的数据表、通常将其作为一条频率范围内的曲线给出。

    如果您能帮助我们确定感兴趣的频率、我们将不胜感激。 谢谢!


    此致、

    Jejomar

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    ESR 要求在 LDO 带宽范围内有效、该带宽通常高达1-2MHz、而有关该要求的曲线图通常用于较旧的器件。  

    此致、  
    Jason Song