This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:用于 TS 分压器的 LDO 选择较差

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966903/bq25071-ldo-poor-choice-for-ts-voltage-divider

器件型号:BQ25071

与先前有关 BQ25071中出现的振荡的调查相关、我最终确定了该问题。

当为 BQ25071提供太阳能收集装置的输出时、BQ25071导通时引入的负载(VIN 上升至3.5或更高)会导致 MPP 降低电流以保持收集装置输出上的电压。  尽管如此、当输入电压下降时、额定电压保持4.9伏的 LDO 无法保持4.9伏。  这会导致 LDO 产生振荡、进而导致 TS 分压器。  当 TS 电压下降到超出范围时、器件关闭。  这会导致收集装置的负载振荡。

当电池电压(磷酸铁锂电池)低于2.9伏时、这种情况似乎会发生。  在该电压以上、一切都能正常工作。 除了在低电压下增加充电电流以及因此给收集装置带来更大的负载之外、无法理解电池电压对充电电路的影响。  我通过将这个开路保持在高阻抗状态来禁用使能 ISET 功能。  USB500标准输入电流是否为500毫安?

问题:

a)是否有禁用 TS 监控的简单方法。  我已按照数据表中的数据表为分压器提供了490/100千欧、这不起作用。

b) 我能否在电路板和分压器的其他位置使用稳定的电压源为 TS (LDO 的12.5-25%)提供1伏电压、或者!! 阈值是否为瞬时 LDO 电压的12.5-25%?

C) TS 阈值超出范围25毫秒。  分压器两端的大电容器能否平滑开-关波形、从而延长范围内的时间、直到电池电压上升?

d)如果为 TS 分压器选择了更大的电阻器、则可能会与并联电容器结合使用、使 TS 电压保持在范围内?

感谢你的帮助。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    [报价 USER="user4839477"] USB500标准输入电流是否为500毫安?

    是的、USB500指500mA 的输入电流限制。

    [报价用户="user4839477">是否有禁用 TS 监控的简单方法。  我在数据表中为分压器使用了490/100千欧、这不起作用。[/QUERP]

    如果 LDO 和 TS 电压 振荡仍在发生、结果可能就是这样。 TS 监控旨在与 稳定 的 LDO 电压输出配合使用。  

    [引用 user4839477]TS 阈值超出范围25毫秒。  分压器两端的大电容器能否平滑开-关波形、从而延长范围内的时间、直到电池电压上升?[/引述]

    这可以解决问题、但同样、TS 监控基于 LDO 输出、如果 LDO 输出不稳定、则无法保证。 我们也不指定在 TS 引脚上添加电容器的影响。 如果尚未进行测试、则最好将其放置在 LDO 输出端。

    [引用 USER="user4839477"]如果为 TS 分压器选择了更大的电阻器、则与并联电容器结合使用时、将 TS 电压保持在范围内?

    我认为电阻器不会出现问题、但电容器超出数据表规格。 您可以尝试增大 LDO 引脚上的电容器吗?

    我注意到以下主题中与我们类似的建议: BQ25071:TS 输入振荡和禁用充电器